AM335X SPI 引脚属性如何配置



这是我们在AM335X-evm 的设备树种添加的SPI节点引脚配置(CS线不用),所用驱动是SDK中默认的驱动,

引脚方向是默认的D0:OUT  D1: in

请问作为主模式 ,spi的clk 要是设置成PIN_OUTPUT还是PIN_OUTPUT_PULL

IN 和out的引脚属性又要如何设置呢?

  spi0_pins_default:spi0_pins_default {
  pinctrl-single,pins= <
   0x150 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)  /* spi0_sclk.spi0_sclk, INPUT_PULLUP | MODE0 */  
   0x154 (PIN_OUTPUT_PULLUP | MUX_MODE0)  /* spi0_d0.spi0_d0, INPUT_PULLUP | MODE0 */ //as a out pin for TBOX(D0 out)---byhanbin 
   0x158 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)  /* spi0_d1.spi0_d1, OUTPUT_PULLUP | MODE0 */  //as a in pin for TBOX(D1 in)-----byhanbin
   0x15c (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)//CS line as the gpio5 output

                >;

 };