单独使用AWR1843BOOST,插上5V3A的电源,两分钟后,用手触摸AWR1843芯片表面,AWR1843芯片表面已经非常烫手,以至于不能长时间触摸。但是办卡可以正常使用uniflash烧录代码。我们在操作过程中都带了防静电手环。
问:如何从毫米波传感器 (xWR1243/xWR1443/xWR1642 /AWR1843/IWR6843) 捕获原始 ADC 数据?
答:毫米波传感器可以通过 LVDS/CSI-2 接口(HSI:高速接口)向外发送原始 ADC 数据。
在所有器件型号中,只有 AWR1243 具有用于实际生产的 CSI-2 和仅用于调试的 LVDS。所有其他器件型号都具有 LVDS…
我们在使用AWR1843BOOST评估板和DCA1000EVM数据采集卡,刚刚使用,目前想问一下,DCA1000EVM能否将AWR1843原始的四路ADC数据保存为整型变量到一个文件中,比如保存到TXT文件或者WORD文件里面去,便于我们分析。输出保存的方法是何?
感谢回答!
我正准备通过调试1843模块来观察其中的数据,但是无法在variable窗口下看到变量及其对应的值。这是我现在遇到的情况:
操作步骤如下:
使用usb连接1843模块,并通电。
新建一个target configuration file,配置xds110 awr1843,并保存。
打开target configuration 窗口,找到刚刚新建的ccxml文件,右键launch select configuration…
已经解决!谢谢回复
我的解决方法就是在工程目录下面添加两个文件:
问题解决!
请问awr1843_firmwave.rbf从哪里获得,以及awr1843的采样设置bin文件在哪里找到,之前使用的是awr1642,使用的文件分别是AWR1642_FIRMWARE.rbf以及AWR16XX_lvds_4Channel_ddr_4bit_par_centre_xx_bit.ini
AWR1843的基础demo(\mmwave_automotive_toolbox_3_3_0\labs\lab0007_medium_range_radar),首次导入CCS编译dss出错!
其中,SDK版本:03.05.00.04;工具包:mmwave_automotive_toolbox_3_3_0
SDK安装目录改到了D盘,但是对应工程配置也改了,但最后不知道哪里出了问题!