我们在使用TI的毫米波雷达套件,型号是AWR1843BOOST+DCA1000EVM,想输出原始的四路ADC数据,按照操作了一遍,没输出成功。
想问下:
1.我们目前只需要输出四路raw adc data,需要看哪几个手册。我想看下我们有没有哪里遗漏了。
2.是不是烧录好了C:\ti\mmwave_automotive_toolbox_<版本号>\labs路径下对应DEMO里…
我们买的xWR1843BOOST和DCA1000EVM连接以后,xWR1843芯片发烫,开发板工作一会儿之后,如果用手触摸xWR1843芯片表面,会感觉烫手以至于不敢触摸。
请问正常工作状态下芯片发烫的现象正常吗?
我在按照DCA1000EVM Quick Start Guide指导提取原始数据,进行到下图步骤时,无法继续下去,以上步骤都没有问题。
我的界面是这样的,先下载第一遍固件成功
接着又下载一遍固件,界面一直保持这样,卡在这里,没有变化,无法得到文档中的最终界面
我将卡主的窗口强制关闭,得到以下日志:
[18:49:54] [RadarAPI]: Status: Passed
[18:49:54] BSS power…
问:从毫米波传感器捕获原始 ADC 数据所需的硬件是什么?
答:TI 提供了 DCA1000EVM 和 TSW1400 硬件来通过 LVDS 接口从毫米波传感器(单芯片)捕获原始 ADC 数据。
对于 AWR1243P 级联(4 芯片),需要使用 TIDEP-01012 和 MMWCAS-DSP-EVM 板通过 CSI-2 接口捕获原始 ADC 数据。
…问:如何从毫米波传感器 (xWR1243/xWR1443/xWR1642 /AWR1843/IWR6843) 捕获原始 ADC 数据?
答:毫米波传感器可以通过 LVDS/CSI-2 接口(HSI:高速接口)向外发送原始 ADC 数据。
在所有器件型号中,只有 AWR1243 具有用于实际生产的 CSI-2 和仅用于调试的 LVDS。所有其他器件型号都具有 LVDS…
问:如何在不使用外部板(DCA1000EVM 或 TSW1400)的情况下从毫米波传感器捕获 ADC 原始数据(单帧)
答:强烈建议使用 DCA1000EVM 进行原始 ADC 数据采集。如果打算仅使用 mem_capture 测试应用(SDK 2.1 以上版本,位于“packages\ti\drivers\test\mem_capture”目录中),则只能捕获 1 个帧的数据。对于希望使用原始数据开发后期处理算法的客户来说…
您好,我在手册目录里没有找到使用DCA1000EVM和xWR18xx的说明,但是有DCA1000EVM和xWR12xx、xWR14xx、xWR16xx的相关说明,我们的评估板型号是AWR1843BOOST,请问使用以上三种的哪一种可以实现我需要的效果?
感谢您的回答!
我们在使用AWR1843BOOST评估板和DCA1000EVM数据采集卡,刚刚使用,目前想问一下,DCA1000EVM能否将AWR1843原始的四路ADC数据保存为整型变量到一个文件中,比如保存到TXT文件或者WORD文件里面去,便于我们分析。输出保存的方法是何?
感谢回答!
我使用的板子是IWR6843ISK和DCA1000EVM。将硬件连接完毕后,我按照教程设置DCA1000的静态IP为192.168.33.30,子网掩码为255.255.255.0,设置完成后电脑接受不到数据,网络状态如下图,请问这是什么原因呢?
你好,
usb线应该插在MMWAVEICBOOST的J11上。
如果要使用DCA1000,还需要连接usb线到DCA1000EVM的J1上。如果是MMWAVEIBOOST给DCA1000EVM供电,SW3的开关需要切到radar 5V in一侧。