XWR1843芯片是否具有休眠模式?如果有应该查阅哪些手册来获得详细信息?谢谢解答。
你好,
industrial toolbox 4.1里面并没有支持IWR1843的people counting程序。请问你使用的是哪个代码?
IWR1843运行mmwave_industrial_toolbox_4_1_0中的people counting程序,通电后启动gui,点击connect,然后点击start,板子就开始发出急促的异响,安静环境下,远离数米还是能听到。有点像电容啸叫的声音,并且gui一片空白,检测不到人。即使关闭gui也会继续响,只能断电。之前运行生命体征检测时没有这种现象。请问这是正常现象吗?gui不工作有可能因为什么?
我们没有基于IWR1843检测多个人生命体征的demo。请参考下面的基于IWR6843生命体征检测。
www.ti.com.cn/.../zhcaa51.pdf
最近在使用iwr1843和DCA1000时,想尝试产生跳频调频连续波信号,请问我该如何使用mmwave studio软件操作?
Recently, when using IWR1843 and DCA1000, I want to try to generate frequency hopping and frequency modulation continuous wave signal. How can I use…
ADC采集的是混频后的中频信号。建议看一下下面的fmcw培训视频。
https://training.ti.com/node/1139153?context=1128486-1139153
请问使用DCA1000+IWR1843接收到的雷达回波(bin文件里的)是经过解线调频后的信号吗