M3固化有操作系统, M4有没有?TI会有双以太网支持吗?
谢谢。
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_i2c.h"
#include "driverlib/i2c.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/gpio…
C:\StellarisWare\boards\ek-lm4f232\usb_dev_serial 程序使用两个USB口来模拟串口,一个收,一个发,使用不便。请问如何修改为使用单串口就可以收发???不要告诉我去单步跟踪,我已经这么做了,找不到发送的语句。请问如何修改??
您好,我在用JTAG调试LM4F系列时候,发现EEPROM的密码寄存器EEPASSn和保护寄存器EEPROT不起作用,请问这两种寄存器是非易失性还是易失性的,如果是非易失性的在设置时候需注意什么?因为EEPROM其他寄存器在操作时候都没有发现问题
请教,M4休眠模块的WAKE唤醒引脚只是说有效信号能唤醒CPU进入运行模式。具体是什么信号呢?持续地低电平信号,还是下降沿信号?
谢谢 该问题已解决。
现在有一新的问题。我把收集到的数据用uart发送到串口之后 存为txt格式保存,再用MATLAB处理数据。现在要求
MATLAB实时处理数据,就是一边uart发送 另一边MATLAB处理 请问该怎么办?
注:有资料说用MATLAB的serial类 我试了没有反应
请教,M4休眠模块的WAKE唤醒引脚是什么信号触发CPU进入运行模式,是下降沿触发,还是低电平?如果是低电平,是一直处于低电平还是只是一个触发就行了,谢谢!
板上各位前輩好,
目前欲嘗試24LC64這EEPROM, 硬件上的接法是
A0, A1, A2, Vss, WP --> GND
Vcc --> 3.3V
SCL--> PA6
SDA-->PA7
-----------------------------------------------------------------
程式功能是想要傳送一個byte資料後, 馬上進行讀取剛剛寫入的值, 但卻無法達到此目的, 程式碼如附件, 請各位前輩指教何處有問題!
…1.前言
TI Stellaris系列M3/M4之所以强大,StellarisWare软件库提供的快速软件开发解决方案功不可没。作为TI StellarisWare库的一部分,StellarisWare图形库提供了一套比较完整的MCU图形显示方案,即可以进行图形、文字的绘制,也可以轻松实现在PC机上常见的基于事件响应的控件。伴随着Stellaris LM4F系列的推出,StellarisWare图形库也将进一步升级,内置汉字字库(期待)。
不过由于Stellaris图形库没有相关的中文文档,有时候会让大家觉得入门非常困难…
M3部分没有ROM boot的芯片出厂时boot引导程序是放在用户Flash区0x00-0x1000地址的。
含有ROM boot的 M3/M4,空芯片可直接通过UART0对芯片进行ISP编程。
我刚刚通过LM Flash Programmer做过测试验证。UART通信时选择自动波特率。
看了不少资料 大都需要MATLAB调用C++等其他高级语言 MATLAB不能直接处理串口 请问是这样的么
通过查阅LM4F232H5QC的数据手册,对UART口可以使能9位模式,并且支持对自身地址编程,即设置UART9BITADDR寄存器,比如应用在RS485网络,M4单片机做从机的时候,只要收到地址和自身一样的地址,就会触发中断,并将后面的数据放入fifo中,如果地址不匹配,就自动丢弃后面的数据,
数据手册原文如下:If the byte received that follows 9th bit set then it will be compared with UART9BITADDRRNG …
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A,SysCtlClockGet() / 10 - 1);//计数频率10HZ
为什么这样就是10Hz, /10就是10Hz吗?我不太清楚,请求解答,在线等。
问题1:文档说不能使用外部时钟,那是可以使用内部任何时钟么?
问题2:以下不实用中断的systick不能用,不知哪里出错、帮忙看下
问题3:当引脚设置为外部时钟, 引脚是不是要设置输出,再设置PJSELx呢?
include <msp432p401r.h>
#include "CS.h"
static uint8_t fac_us=0; //us延时倍乘数
static uint16_t fac_ms=0;
void Delay_Init()
{
SysTick-…
M4的ADC采集在CPU空闲时进入休眠(HIBERNATE)状态,但是当有外部触发信号给WAKE有效时,M4进入运行模式,请问此时ADC采购通道是否能立即响应数据采集,(因为在HIB模式下M4已经将外设都关闭了,是否要重新能使ADC模块)。谢谢!
我看的M4研讨会的资料上关于M4的FPU有这样一句话:“符合IEEE 754单精度浮点运算单元”,那么是不是M4对于单精度浮点运算都可用1条指令解决?如果我的应用需要用到双精度的计算,那么需要多少条指令呢?或者就是无法支持呢?
TI的专家,有个问题,我的工程在TM4C129ENCPDT烧录运行都正常的,为了降低成本,换成 TM4C1294NCPDT;这2个芯片的差异是以上图片
Security HW accelerator No HW accelerator
但这个功能基本没有用到;我用MDK,把器件选择后者,编译后,程序烧进去,时钟起不来,死在这个函数void init_RTC(void…