使用CC1310芯片,增加外部32.768K晶振,测试晶振管脚的波形,其中X32K_Q2管脚的波形占空比达到60%以上,所有的板子都是同样现象,请问出现这样的现象,是否可以通过软件配置寄存器参数处理,如果不能,可能是哪里存在问题?
好像有个跳线帽,你看看是否接对了。
我用的是CC1310_LAUNCHXL开发板 打开的是TI SDK的mutex工程,然后把其中一个任务改成驱动LED灯
GPIO_init();
/* Configure the LED and button pins */
GPIO_setConfig(IOID_6, GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);
GPIO_setConfig(IOID_7, GPIO_CFG_OUT_STD…
请问cc1310 15.4 Stack例程在433MHZ 下sensor与collector之间的通信距离是多少呢,能否通过修改相应参数改变通信距离呢?
TI工程师们以及前辈们您好:
在开发上遇上了问题,详细问题为在TI给我们的范例程式i2ctmp007中读取ADXL345 是没有问题的。可是我将I2C部份的代码移植到rfEasyLinkTx_nortos上并且加入了Timer Interrupt并在中断内读取I2C数据可是这样却没办法执行了。以下附上我的代码以及I2C讯号波形
开发环境为CCS V8,开发版为CC1310,使用I2C元件为ADXL345加速度计。