父级
  • 负载情况及温度的变化会使电池可用容量最多减少50%。大多数终端用户在使用未装配真正电量监测计的便携式设备时,都经历过电池耗尽引起突然关机的情况。另一方面,库仑计数法采取的是另一种方法:通过不间断地进行库仑积分,计算出消耗的电荷量及充电状态(SOC),而全部容量是已知的,因此,可以得到剩余容量值。这种方法的缺点是难以精确量化(model)自放电电量,而且,由于该方法不进行周期性地完整周期校正,导致测量误差随着时间的推移越来越大。这些算法都没有解决电池阻抗的变化问题。为了防止突然关机,设计人员必须提前终止系统运行、保留更多能量,这导致大量电能被浪费

评论
  • 负载情况及温度的变化会使电池可用容量最多减少50%。大多数终端用户在使用未装配真正电量监测计的便携式设备时,都经历过电池耗尽引起突然关机的情况。另一方面,库仑计数法采取的是另一种方法:通过不间断地进行库仑积分,计算出消耗的电荷量及充电状态(SOC),而全部容量是已知的,因此,可以得到剩余容量值。这种方法的缺点是难以精确量化(model)自放电电量,而且,由于该方法不进行周期性地完整周期校正,导致测量误差随着时间的推移越来越大。这些算法都没有解决电池阻抗的变化问题。为了防止突然关机,设计人员必须提前终止系统运行、保留更多能量,这导致大量电能被浪费

子级
无数据