• 看了一下,大至如下:二次电池存在下面的一些缺点,如存储能量少、寿命短、串并联使用问题、使用安全性、电池电量估算困难等。电池的性能是很复杂的,不同类型的电池特性亦相差很大。 电池管理系统(BMS)主要就是为了能够提高电池的利用率,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。随着电池管理系统的发展,也会增添其它的功能;对容量计算精确度的影响的 3 个因数,是温度、容量百分比和老化程度,这些会给容量的计算造成影响,这个影响是指用电压来监测电量的方法的影响。除了这些因数的影响,如果用的是电压监测的方法,那么还有一个影响也是不可忽略的,而且这个影也比较难处理,这是很多电量管理的工程师头痛的一个问题,就是电池有因为瞬态响应的问题,这其实是为了给工程师们节约时间不说,设计也更方便了不少.

  • 准确的监测计对于获得长运行时间重要性并不亚降低 所以就便携是电池产品而言,准确的监测计对于获得长运行时间重要性并不亚降低 所以就便携是电池产品而言,准确的监测计对于获得长运行时间重要性并不亚降低 所以就便携是电池产品而言,准确的监测计对于获得长运行时间重要性并不亚降低 设计方案的 功耗和采用强健电池。因为你要,就更多设计方案的 功耗和采用强健电池。因为你要,就更多设计方案的 功耗和采用强健电池。因为你要,就更多设计方案的 功耗和采用强健电池。因为你要,就更多设计方案的 功耗和采用强健电池。因为你要,就更多设计方案的 功耗和采用强健电池。因为你要,就更多设计方案的 功耗和采用强健电池。因为你要,就更多mAhmAh ,这个实际 上是要增加成本的。那如果用准确电量计,最大限度算出系统可容这样就以 上是要增加成本的。那如果用准确电量计,最大限度算出系统可容这样就以 上是要增加成本的。那如果用准确电量计,最大限度算出系统可容这样就以 上是要增加成本的。那如果用准确电量计,最大限度算出系统可容这样就以 上是要增加成本的。那如果用准确电量计,最大限度算出系统可容这样就以 上是要增加成本的。那如果用准确电量计,最大限度算出系统可容这样就以 上是要增加成本的。那如果用准确电量计,最大限度算出系统可容这样就以 用相当来讲容量比较低的电池,这样可以带成本上节省。

  • 看了一下这个文章:大致如下---二次电池存在下面的一些缺点,如存储能量少、寿命短、串并联使用问题、使用安全性、电池电量估算困难等。电池的性能是很复杂的,不同类型的电池特性亦相差很大。 电池管理系统(BMS)主要就是为了能够提高电池的利用率,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。随着电池管理系统的发展,也会增添其它的功能;现在来总结一下,基于电压的电量监测计它的缺点就是由于电池内部阻抗的原因造成准确度不好。阻抗、温度、老化状态和电池的容量百分比之间是存在一个函数关系的,这个函数关系相当复杂,要专业搞电池的人才能够找到一个比较近似的函数关系,很难找到一个精确的函数关系,所以这种模型相当复杂,一般的电子工程师或软件工程师要写出很精确的关系是很难的,所以大家在软件计算里面有关容量方面的计算是工程师们最头痛的一个问题,那么它也有一些优势,优势是它不需要完全放电就能够得到电池现在的容量是多少,其实就是让我们做工程师的少走弯路。

  • 所以就便携是电池产品而言,准确的监测计对于获得长运行时间重要性并不亚降低 所以就便携是电池产品而言,准确的监测计对于获得长运行时间重要性并不亚降低 所以就便携是电池产品而言,准确的监测计对于获得长运行时间重要性并不亚降低 所以就便携是电池产品而言,准确的监测计对于获得长运行时间重要性并不亚降低 所以就便携是电池产品而言,准确的监测计对于获得长运行时间重要性并不亚降低 所以就便携是电池产品而言,准确的监测计对于获得长运行时间重要性并不亚降低 所以就便携是电池产品而言,准确的监测计对于获得长运行时间重要性并不亚降低 设计方案的 功耗和采用强健电池。因为你要,就更多设计方案的 功耗和采用强健电池。因为你要,就更多设计方案的 功耗和采用强健电池。因为你要,就更多设计方案的 功耗和采用强健电池。因为你要,就更多设计方案的 功耗和采用强健电池。因为你要,就更多设计方案的 功耗和采用强健电池。因为你要,就更多设计方案的 功耗和采用强健电池。因为你要,就更多mAhmAh ,这个实际 上是要增加成本的。那如果用准确电量计,最大限度算出系统可容这样就以 上是要增加成本的。那如果用准确电量计,最大限度算出系统可容这样就以 上是要增加成本的。那如果用准确电量计,最大限度算出系统可容这样就以 上是要增加成本的。那如果用准确电量计,最大限度算出系统可容这样就以 上是要增加成本的。那如果用准确电量计,最大限度算出系统可容这样就以 上是要增加成本的。那如果用准确电量计,最大限度算出系统可容这样就以 上是要增加成本的。那如果用准确电量计,最大限度算出系统可容这样就以 用相当来讲容量比较低的电池,这样可以带成本上节省。 用相当来讲容量比较低的电池,这样可以带成本上节省。 用相当来讲容量比较低的电池,这样可以带成本上节省。

  • 最初了解测试电池电量,是看修汽车电瓶时测试的表,里面有放电装置,通过大电流放电时,来测试电量多少。但这种测试的方法有很大的缺陷:1.采用大电流放电形式,所以浪费很多电量。2.无法检查电池容量高低。3.测试误差很大。

    通过TI的电池电量监测的培训,我学到了很多,如我们可以通过0.1C的小电流放电,通过有长期的参数测试对比,兼顾开路电压,负载电压,温度,容量,剩余电量等变数,多方面计算,得到较为精确的电量数值。