• 因为刚才讲的是电池的化学容量,电池的化学容量

    是在电流很小的时候测得的容量,它更多的是由电池本身的特性决定的。那实际在电池的使

    用过程中,这么多容量不是都能够放得出来的,在实际的使用过程中,由于有一定的放电电

    流,所以放电曲线会比开路电压曲线低。

  • 最初了解测试电池电量,是看修汽车电瓶时测试的表,里面有放电装置,通过大电流放电时,来测试电量多少。但这种测试的方法有很大的缺陷:1.采用大电流放电形式,所以浪费很多电量。2.无法检查电池容量高低。3.测试误差很大。

    通过TI的电池电量监测的培训,我学到了很多,如我们可以通过0.1C的小电流放电,通过有长期的参数测试对比,兼顾开路电压,负载电压,温度,容量,剩余电量等变数,多方面计算,得到较为精确的电量数值。

  • 12月TI培训已经结束,回想学习中,多位TI工程师科学理论注入了源头活水,给我带来了心智的启迪、情感的熏陶和精神的享受,让我饱享了高规格的“文化大餐”,我感受着新思潮、新理念的激荡,他们以鲜活的案例和丰富的知识内涵及精湛的理论阐述,给了我强烈的感染和深深的理论引领,每一天都能感受到思想火花的冲击;我分享到了收获的喜悦,接受了思想上的洗礼,受益匪浅。TI培训就像一朵盛开的奇葩,宛若傲雪红梅,分外娇艳,为我们搭建了一个交流学习的平台。在一次次的感悟中,颇感自己的责任重大、知识贫乏。通过这次培训,收获颇丰、感想颇深、眼界开阔了、思考问题能站在更高的境界。心中的困惑、教学中的疑难、成功的经验都是我们热心交流的话题。这是一个畅所欲言、平等交流的地方,使我对一些知识又有了一个新的认识,不断完善自己,多多吸取别人的经验,使自己在培训中成长。再次感谢TI公司。

  •    说实话,我对TI总是有着莫名的好感,对于TI的活动我也是热于参加,但是这次,我不是

    为了参加活动而写的评论,这次我是对电源网编辑写的序产生的共鸣。

       TI一直对技术培训上面投入很多人力物力,这点是毋庸置疑的,就拿德州仪器在线技术支

    持社区的deyisupport来说,几乎是每天都会更新最新的技术资料,让大家浏览最新的技术前沿

    。是的在我眼里“编辑工作似乎既繁琐又枯燥无味”,但是我又渴望没有有人编写及整理一篇

    篇技术文章给我来学习和提高。

      是的,对于编辑来说“这是一个可以不停地思考、接触新知识读书将 因为这是一个可以不

    停地思考、接触新知识读书将灵感转化为现实的工作”。但是对于我们来说这是一个带给我们

    收获的殿堂。

      怀着谦卑的心来阅读这本看似不多的电子书,你也许会收获的更多。

  • 想不到电池的容量测量也有那么复杂,和温度/循环次数/使用时间都扯上关系了,放电过程中阻抗还和荷电状态有关,从这篇文章里学习了不少电池和电池老化过程的知识,以后作用电池时还得好好研究一下.

    不过文章中关于放电阻抗的部分还是有点疑问:按文章中的说法,负载变化很小时(平稳放电)的阻抗反而大于负载变化比较快的?