在 100 次循环之后电池的内阻增加了 1 倍,按照这个规律继续上去误差会越来越大,阻抗的误差对容量造成的误差也相应的越来越大,所以基本上在 300 个周期之后,在容量比较低的情况下造成的误差就会很大,75%或者更多一点,所以基于电压测量的量计算技术只能够用于那些要求不高的场合,它的误差比较大,通常在早期的 diqital camera 里面的电池是用这种方法来计算它的容量的,那么对这个容量计算造成影响最大的就是电池的内阻
对容量计算精确度的影响的 3 个因数,是温度、容量百分比和老化程度,这些会给容量的计算造成影响,这个影响是指用电压来监测电量的方法的影响。除了这些因数的影响,如果用的是电压监测的方法,那么还有一个影响也是不可忽略的,而且这个影也比较难处理,这是很多电量管理的工程师头痛的一个问题,就是电池有因为瞬态响应的问题。
通常来讲,使用的阻抗对电量计量影响比较大的哪个阻抗指的是在低频状态下的阻抗,是在 1mHZ 下的阻抗,实际上就是直流阻抗,而不是通常我们用市场上看到的内阻测试仪测到的阻抗,那个阻抗是在 1KHZ下测到的电池内阻,那个内阻通常来讲看上去比较小。
二次电池存在下面的一些缺点,如存储能量少、寿命短、串并联使用问题、使用安全性、电池电量估算困难等。电池的性能是很复杂的,不同类型的电池特性亦相差很大。 电池管理系统(BMS)主要就是为了能够提高电池的利用率,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。随着电池管理系统的发展,也会增添其它的功能。
现在实现电池电量检测的最新的算法是阻抗跟踪算法,这个算法其实它是依据实时的对电池的内阻测量来得到电池的容量,它的公式就是图中这个公式,刚才已经列举过,也就是电池的端电压 V 等于电池的开路电压减去电流乘以电池的内阻,这个电流是指电池流进或者流出的一个总电流。