• 随着技术的进步,或者说 TI 的阻抗跟踪技术的推出,现在出现了这样一种运用,把电量监测计放在设备的主板一侧,电池这一侧就只有一个保护器和 MOS 管,还有热敏电阻,当然还有 1 个电芯在里面,这样做的好处是电池包的成本就大大的降低了, 电池包的供应商也比较好找了

  • 二次电池存在下面的一些缺点,如存储能量少、寿命短、串并联使用问题、使用安全性、电池电量估算困难等。电池的性能是很复杂的,不同类型的电池特性亦相差很大。 电池管理系统(BMS)主要就是为了能够提高电池的利用率,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。随着电池管理系统的发展,也会增添其它的功能。

  • 在TI的电子书中,详细描述了如何实现电量监测计的技术方案。书中讲到了一个库仑计数方法,这个描述让人听起来还是比较陌生的。它其实就是通常的电流积分法,这种方法就是对流入/流出电池的总电流进行积分,得到的净电荷数即为剩余容量,一般称之为库仑计。计算时电池容量可以预置,也可在后续的完整充电周期中进行学 习。在补偿电池自放电、不同温度下容量变化等因素后,这种方法可以获得令人满意的精度,被广泛运用于笔记本电脑等高端应用中。随着智能手机和平板电脑的快 速发展,这一计算方法也应用到了移动设备中。

  • 在这个电量信息得知的情况下,来决定现在有多少时间到电池完全放完,有些用户要做某些事情的时候可以提示用户现在电量是否足够,这是一个传统的解决方案,就是说把电量计放在电池包里面的解决方案,TI 在这方面主要的器件有 BQ27541、BQ27545 这 2 颗主要的芯片;后续还推出了 BQ27441,这是比较低成本的方案;我们电量计和保护器做到一起的一个方案。

  • 为了提高电池的利用效率,准确检测电池的能量及工作状况,电池电量监测技术是为了最大程度的提高对电池电量的监测,让用户能够最大程度的使用当前电池里面的容量,这个蓝色的这段实际上指的就是电池的有效容量,我们这个技术就是为了把实际的有效容量尽量的往上或者往下扩展。