• 电池电量计是一种测量电池累计电量增加或减少的器件,用于确定可充电电池中的剩余电量以及在特定工作条件下电池还能持续供电的时间。电池剩余容量最早是通过监视电池开路电压的方法来获得,即通过采集电池端开路电压,然后根据查表得到电池电量。这种方法估算不准确,只能提供一个大致的参考值,而且也没有剩余 使用时间估计,特别是电池衰减后会越来越不准确.TI给出的电量计方案中结合了电压检测和库仑计数方案,还是很实用的。目前所知,能给出这样结合两者优点而推出技术方案的厂家并不多见。

  • 电池里面的容量我们一般很难做得 100%利用的,其原因有两个:第 1,在充电的时候,充电电压很难正好是电池的满充电压,通常我们为了防止电池出现过冲状态,这个充电电压误差是往下偏的,也就是说 4.2V 的电池,充电电压有可能是 4.18V 或 4.15V,第2,由于电池电量监测的不准确性,用户为了安全,防止突然关键造成数据丢失,未到0时就报0了。

  • Quse 和 Qmax 的区别:这主要是由于电池的内阻和负载在电池的电动势和端电压直接产生了一个压降,还有一个概念就是电池的容量百分比,或者是说电荷状态,它的单位是%,这个%实际上就是电池的剩余容量除以电池的化学容量得到的。剩余容量叫 RM,RM 的大小也是取决于负载的,负载越大,在同一个状态下剩余容量就越小。

  • Qmax 是指的电池的化学容量。这个容量的值是和负载没有关系的。它是指在极小的负载电流情况下,电池能够放出了的容量,通常它的单位是用 mAh 来表示的。

    Quse 是指电池的可用容量。这个容量是和负载有关的,不同负载的情况下,电池的可用容量是不一样的,负载电流越大,电池的可用容量越小。

  • 终端用户是否满意其便携式设备的设计,在很大程度上取决于电池的性能。电池的关键指标当然是电池的使用寿命,表面上看这只是一个简单的数值,但它却涉及到许 多因素,其中包括:系统负载(满负荷电流的供电时间,待机模式下的供电时间)、电源效率、系统电源管理、电池类型和充电方式等。这些特性之间的相互影响也 会影响终端用户的感受,一般情况下,当用户开始注意到电池时,事情就变得比较棘手了!好的产品设计既不需要频繁更换电池(如电视遥控器),也不需要频繁地 给电池充电(电动牙刷),它应使电池从用户的眼前“消失”掉,避免用户像关注设备的功能一样关注电池。电量计量对于在每次使用中不会完全耗尽电量的产品很有用,尤其是数码相机、手机、PDA等产品。数码相机不是经常使用的产品,因此,用户很容易忘记给电池充电,而在使用时电量又很重要,如果没有一个好的电量计,数码相机就存在随时没电的危险,为用户造成许多遗憾。