• 挑选电池要尽可能地挑选内阻较小的电池。在进行电池组的组合过程中(例如笔记本的电池组组合),我们要尽可能选用内阻一致的电池。另外很重要的一点,电池久置不用,其内阻也会不断增加。建议大家还是要经常使用电池来保持电池内部化学物质的活性。还有就是不要选购旧的电池,比如拆机的电芯。

  • 很多老化的电池其实内部电量还是很多,只是内阻过大放不出电来,实在可惜。但电池的内阻一旦增加后,要想人为降低这个内阻值是难上加难。因此对于已经老化的电池,我们即使想出很多办法来“激活”它,比如大电流冲击,小电流浮充,放冰箱。。。。等等,但大多无济于事,回天乏术。    

  •        看了这个电子书,对电池阻抗和DOD及温度的关系有了比较深刻的认识。首先,电池的阻抗受影响比较大的

    有温度和容量百分比,也就是放电深度(DOD)。放电百分比越大,放电深度越大,电池的内阻也就越大。

    在同样DOD下,同样容量的百分比,温度越低,电池的内阻也就相应的越大。明白这些关系,对于深刻理解

    电池是很重要的,这份资料讲的确实不错,但书中有几个地方特别是标题,把阻抗写成了抗阻,这个是笔误吧。

  • 测试仪器的元件误差及测试用的电池连接线问题  

      无论是上述哪一种方法,都存在一些很容易被我们忽视的问题,那就是测试仪器本身的元件误差和用于连接电池的测试线缆问题。因为要测量的电池的内阻很小,线路的电阻就要考虑进去了。一条短短的从仪器到电池的连接线本身也存在电阻(大约也是微欧级),还有电池与连接线的接触面也存在接触电阻,这些因素必须都在仪器的内部事先做好误差调节。所以,正规的电池内阻测试仪一般都配有专用的连接线和电池固定架子。

  • 交流压降内阻测量法  

      因为电池实际上等效于一个有源电阻,因此我们给电池施加一个固定频率和固定电流(目前一般使用1KHZ频率,50mA小电流),然后对其电压进行采样,经过整流、滤波等一系列处理后通过运放电路计算出该电池的内阻值。交流压降内阻测量法的电池测量时间极短,一般在100毫秒左右,几乎是一按下测量开关就测完了。这种测量方法的精确度也不错,测量精度误差一般在1%-2%之间。