•    锂电池的放电

    对电池来说,正常使用就是放电,锂电池放电只需要注意很少的几点:第一,放电电流不能过大,过大的电流导致电池内

    部发热,有可能会造成永久性的损害。在手机上,这个倒是没有问题的,可以不考虑。第二,绝对不能过放电!锂电池最怕过放电,一旦放电电压低于2.7V,将可能导致电池报废。好在手机电池内部都已经装了保护电路,电压还没低到损坏电池的程度,保护电路就会起作用,停止放电。

  • 了解了电池的化学相关概要,Qmax电池的化学容量,其与负载没有关系,是指在极小的电流下电池可放电的容量,通常我们用mAh来表示,也是常用标的容量吧!而Quse是指可用容量,与负载有关,其负载电流越大,可用容量就小,这主要是由电池内阻与电池压降产生的容量百分比,还提出一个名词即相助生于容量RM,与负载大小有关系,如负载电流越大,同一状态RM就越小;最后电池的老化与会影响到电池的阻抗与容量等.

  • 混合动力汽车(HEV)对蓄电池管理系统的设计提出了特殊的要求,在详细分析HEV对锂离子电池管理系统的要求的基础上,介绍了一种锂离子动力电池管理系统的实现方案,该方案具有模块化设计、单电池电压精确测量、电压均衡等特点,并进行了台架试验,验证了该方案的可行性。

  • 根据所选用的单体镍氢电池的特点,以及荷电状态SOC均衡方法来确定电池包参数测量点的数量。针对测量点数数量多的情况,设计了一个基于CAN总线的分布式电池管理系统BMS,给出了系统及其各个组成单元的功能和结构,讨论了工作原理,通过实验确定镍氢电池包的最大充放电速率。

  • 挑选电池要尽可能地挑选内阻较小的电池。在进行电池组的组合过程中(例如笔记本的电池组组合),我们要尽可能选用内阻一致的电池。另外很重要的一点,电池久置不用,其内阻也会不断增加。所以本帅哥建议大家还是要经常使用电池来保持电池内部化学物质的活性。还有就是不要选购旧的电池,比如拆机的电芯。