• 一台老式的使用5号电池的数码相机(例如耗电量很大的CANON 210),使用5号碱性电池供电,可以连续拍几十张相片;但使用5号干电池供电,只能拍上几张就自动关机了,但干电池并不是完全没电;再换上5号可充电镍氢电池,可以拍的相片更多。在实际测量后我们可以知道,镍氢电池的内阻<碱性电池的内阻<干电池的内阻。这说明在大电流放电的应用中,一定要选择内阻较小的电池

  • 每个电池都有内阻。不同类型的电池内阻不同。相同类型的电池,由于内部化学特性的不一致,内阻也不一样。电池的内阻很小,我们一般用微欧或者毫欧的单位来定义它。 内阻是衡量电池性能的一个重要技术指标。正常情况下,内阻小的电池的大电流放电能力强,内阻大的电池放电能力弱。

  •   这个文档不仅介绍了电池电量监测的基础知识,在介绍知识的基础上,还详细讲述了传统电池电量的检测方法和基于电压的电量监测计。通过阅读本文档,可以学习很多电池电量监测方面的知识。TI的电池电量监测方案很有优势。在克服传统电池电量监测弊端的基础上,提出了比较完善的方案。很值得学习。

  • 对于笔记本电池产品而言,准确的监测计对于获得长运行时间的重要性并不亚于降低

    设计方案的功耗和采用强健的电池。因为你要强健的电池,你就要更多的 mAh,这个实际

    上是要增加成本的。那如果用准确的电量计,最大限度的算出系统可用的容量,这样就可以

    用相当来讲容量比较低的电池,这样可以带来成本上的节省。

  • 其实阻抗匹配技术还能给大家带来很多成本上的节约,因为我们在设计系统的时候不能光考虑到一个芯片带来的多少成本,也应该考虑到它为你选用电池降低了多少成本,因为有了阻抗跟踪技术这种比较准确的电量计算芯片,选用的电池容量就可以比较精确一点,不需要留有过多的余量,只要把电池电量监控得很准,那么带给大家的都是节约的成本。