• 使用阻抗跟踪技术可以延长很多电池的放电时间,因为阻抗匹配技术不是绝对的根据电压做一个刚

    性的指标决定它要不要关机的,是根据剩余容量来决定要不要关机的,这样的话只有用阻抗

    跟踪技术才可以算出到多久必须关机,所以用阻抗跟踪技术可以大大的改善电池的使用时间,这就是阻抗匹配技术的优势所在。

  • 为了解决误差大的问题,我们提出了一种阻抗跟踪的方法,对比一下前面的两种方法,基于电压的电量监测技术可以在没有负载的条件下提供比较准确的电量监测,基于库仑计数的电量监测可以在有负载提供准确的电量监测,我们的阻抗跟踪技术其实整合这两个方法发优点,所以更加准确。

  • 对于上面讲到的两种计数的方法,所以不管是基于电压的电量监测计还是基于电流积分的电量监测计,里面对容量的计算影响比较大的都是阻抗,这个阻抗里面对于老化造成的影响都是基于一个简单的线性模型来做的,实际上跟电池的匹配成功比较差,如果能够随时随地的得到电池的阻抗,那我们电池的容量就可以得到比较精确的计算。关键的问题在于我们做不到随时随地检测电池的阻抗。

  • 对于电量监控,可以使用库伦计数的方法,它主要是根据电流积分来进行电量计算的,所以电压测量的失真对它的影响就比较小,电流有多准,是有电路积分的硬件来决定的,如果参数和实际电池的模型匹配可能会大一点。

    它的劣势就是刚才说的,因为它是用库仑计数,也就是说充进去多少电、放出了多少电来进行容量计算的,前提是它要知道电池的满充容量,才能够算出电池里面剩多少容量。所以说有得必有失。

  • 开关模式拓扑结构非常适合于 USB 端口快速充电或者充电率>1A 的大型电池组的应用。 除了 IC 的宽输入电流范围,输入过压保护提供最大的安全性,并且可使用低成本非稳压墙式适配器。

    今天就开始使用参数搜索,下载数据表,应用注释,订购样品和评估模块以及使用易于使用的设计工具。