在使用贵公司的DM6467过程中遇到个问题。通过BT1120获取到的YUV数据,亮度和色度分离有问题, 如下所示:
这个时候如果把VI模块关闭再打开就恢复正常了。我们分析可能是色度分量的内同步检测出错了。通过测试我们发现
INTSTAT寄存器的STATUS_ERROR位会被置为1,这个时候重新关闭采集,打开采集,这个STATUS_ERROR位就会被清0.正常的设备
这个STATUS_ERROR位是0.
我们想以这个BIT位来判断之前的由于BT1120信号不同步导致的黑条问题和绿条问题,实验下来出现黑条和绿条的时候,STATUS_ERROR
位确实会被置1,重新关闭开启下采集,图像恢复正常,STATUS_ERROR被清0。但是在有的个别设备上面我们观察到的视频图像是正常的,
但是这个STATUS_ERROR位会一直被置1,导致误判采集模块有问题.
我们想知道在什么样的条件下这个STATUS_ERROR位会被置1,有没有误报的可能,有没有办法把出错的原因分类。或者有没有更可靠的判断BT1120信号是否出错的方法。