Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ24170
BQ24170充电和BQ40Z50布在同一张板子上的方案,现在遇到两个问题
1、输入13.5V电源,输出12.6V 2.75A,当电池电压低于11V时,充电电流都是2.75A,当电池电压达到12V时,充电电流只有550mA,输入限制是15V,4.3A;
2、单独测试充电板和40Z50的功能时都没问题,但用24170给40Z50充电时,40Z50就会没有通讯。
以上两个问题是什么原因,请TI工程师帮我分析下。