请问,英飞凌或者IR等其他供应商的模型,TI提供么,为何在其他网站上下载的不能用呢,是spi尾缀的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最新版本的TINA-TI应该是支持第三方厂商的模型导入的。
导入TINA库,例子和设计
该功能运行你从TINA v7或更新的版本中导入TINA的库(包括电路和PCB设计)。你可以选择导入电路和PCB例子和设计。
导入TINA 2.xx .ICE文件
这个功能允许你使用旧版本的TINA (V2.xx)所生成的电路图形文件,即采用.ICE和.CNF文件组合来存储电路图和分析设定。TINA会自动地处理相应的.CNF文件。这种转换不会保存多重分析的设定和某些编辑状态(例如,缩放功能)。
导入Pspice .CIR文件
用这个命令你可以导入PSpice™电路分析程序的电路描述文件(连线表文件,带.CIR 扩展名的)
TINA提供另一种导入.CIR文件的方法,即通过连线表编辑器的文件菜单。连线表编辑器可由工具菜单调用。在成功的导入后,连线表将出现在电路图编辑窗口中,你可在此修改(和保存)连线表。你首先应该使用分析菜单中的编译命令;然后你能使用TINA的全部分析功能。在导入一Pspice文件后,TINA将切换到"Pspice模式"并且不可使用电路图编辑器里的普通分析菜单。你可以通过关闭连线表编辑器窗口切换回标准模式。
Palmtop电路 .SCH 格式
Paltop电路是TINA为HP 95/100/200和兼容掌上型电脑的流行掌上型电脑版本。使用此命令你可以导入由这些掌上型电脑生成的电路文件。