This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【活动结束】您的感受,我们倾听!

Other Parts Discussed in Thread: TPS65178, CC1100, CC2500, CC2591, CC2530, LM3S811, AM3894, AM3352, DIR9001, PCM1794, TL494, ADS1198, MSP430F5418, UCC28060, UCC28810, LM3404, LM3423, LM3421, LM3402, TMS320VC5509A, INA333, TLV5616, ADS7818, MSP430F169, ADS1115, Z-STACK

TI官方技术社区已经运行一年多了,感谢一直以来您对TI社区的关注。

过去一年有不少朋友发贴告诉我们对社区的建议、意见和感受。我们希望在一年的开始,再听听大家的声音。

活动时间: 即日起 - 3月15日

活动内容包括: 

- TI FAE支持的成功案例

- 使用社区功能的经验分享

- 对社区的友好建议、意见和期望

获奖要求:

- 最好图文并茂

- 分享文字50字以上

- 请跟贴发表

奖品:

- 优秀分享奖5名:金士顿8G U 盘

- 感恩分享奖(除优秀分享奖外,符合获奖要求的朋友): 社区超厚笔记本 (画图设计真好用!)

 

 

注: 我们愿意倾听您的建议和感受,但如果仅仅是抱怨,甚至使用不文明的语言,我们将随时删贴。谢谢理解!

  • 关注TI社区有半年多,给我最大的感受是:很多最新提出的问题没有得到及时的解答,很多问题都还是 ,很少的问题处于 ,大家很多的提问也不标准,建议社区能够及时组织技术人员解决问题,制定出合理的提问标准。

  • 作为TI产品的忠实粉丝,从去年开始关注社区。比较好的地方是,在这里可以比较系统的找到相关资料,TI辛勤的工程师往往会对某个产品的资料汇总,并置顶,方便大家查看。感觉有点不足的地方是,大家在这里交流技术问题比较少,讨论比较激烈的帖子很少见,远远比不上一些合作论坛。虽然社区目前知名度也已经比较高了,希望可以吸引更多的技术人员前来讨论。总的来说,社区给了我很大帮助,也希望社区越办越好。

  • In our new product, we used three power supply IC from TI, one buck, two boost, no matter schemacic design or layout, FAE from TI CHINA and US shows great professional and fast response. with their help,  the ripple wave on the output voltage is very low, and the output is realy stable as anticipatation, i appreciated with your support, George Wang and Keith Keller. thanks you, guys.

  • 本人加入社区也差不多两年多了,关于论坛有以下建议和体会:

    首先好的方面:

    1.分类很细,容易根据自己的问题,找到专区:我主要做硬件方面的,如电源,驱动等,在用到一些TI功率芯片时候遇到的问题,基本都能在电源区找到类似的问题,可以和很多其他工程师讨论解决方案,在做单片机外围设计时,也能方便的找到一些参考设计;

    2.可以方便快速的申请到一些最新的样片;

    3.针对一些新出样片,可以方便的找到FAE的支持;

    等等;

    不足的方面:

    1.有些问题的解答不及时,需要等待较长时间;

    2.技术人员比较少,讨论的人比较少,比电源论坛的人少很多,希望以后加强;

    3.新出芯片的资料比较少,应用更新稍慢;

    建议:

    1.能将一些有优势的芯片的应用方案,动态等及时发布,如通过邮箱发给广大应用者,加强和个人的联系等;

    以上。

    另外,本人现在正在做TI的无线充电和电表方面的应用,有兴趣的可以多沟通和交流。

  • 给我最直接的感受是使用资料比较全面,也很系统,而且有些器件少量的还可以申请样片,使我们能直接使用,对更好的了解产品。并且实时通过邮箱方式发送TI新产品,并且给出新产品的用途,非常专业并且贴心。但比较欠缺的一点是用户使用心得比较少,而且交流不太多,如果能改善一下一定会越来越好,吸引更多专业技术人员。

  • TI给我最大的印象是提出问题解决的慢,想要找到想要的内容比较麻烦,另外能不能有其他方面的培训内容,就是针对一些新的技术什么的。然后有一些邮件提示就更好了。

  • 从去年开始一直都在使用TI的产品,用得比较多的是MSP430的产品,下图是我前两个月做的一个基于430单片机的电机双闭环控制的板子,上面用的芯片90%以上都是用TI的产品。TI的产品很好用,手册规范,应用例子多。

    当我遇到问题时,常到TI论坛寻求帮助,TI论坛给予我很大的帮助。希望TI论坛越来越好,同时论坛内能多一点关于TI嵌入式产品的交流以及好作品的分享,尤其是希望一些高级工程师能在群里分享一些设计经验和技巧。

  • 来这个社区时间也不短了,在这里可以看到很多产品的使用心得,看别人的问答贴可以学到很多。但是有时候登陆比较慢,不知道是我这里网速问题还是坛子服务器问题;还有就是社区感觉有点乱,主题分类不明确,有时候要找某类问题花费时间很长。

  • 我也是TI产品 的忠实粉丝。在社区这里不但可以找到产品的详细资料,如说明文档等,还可以找到很多参考设计,这些参考设计都是可以直接用的,对于入手一个新的产品来说非常实用。并且这些参考设计电路图或程序都是出自有经验的工程师之手,对于新手入门来说也是一个很好的学习资料。

  • 图有点大,我贴一张小图

  • 图有点大,我贴一张小图

  • 从事电力电子行业,与TI芯片打交道的比较多,申请样片是一大优势,申请样片快速性和多样性给予我们设计很大帮助。但是在疑问解答方面不是太好,经常是很久都得不到回复,提问问题也是比较麻烦,希望以后能够得到改善

  • 参与TI论坛已经一年多,总体感觉论坛带给我不少的帮助。首先,在一年多来我也咨询或者搜索过不少问题,基本上得到了满意的结果,帮助了本人对TI产品的挑选和使用。其次在论坛上可以便利的找到一些专家的使用建议或者推荐替代品,使本人在使用过程中少走了不少弯路。期间也申请和购买了不少样片,使用都非常满意。只是,美中不足的是,有些问题可能专家们回复较慢,没有及时的了解到相关结果和指导。望TI论坛更见完善,祝论坛越来越好。

  • 参与TI论坛已经一年多,总体感觉论坛带给我不少的帮助。首先,在一年多来我也咨询或者搜索过不少问题,基本上得到了满意的结果,帮助了本人对TI产品的挑选和使用。其次在论坛上可以便利的找到一些专家的使用建议或者推荐替代品,使本人在使用过程中少走了不少弯路。期间也申请和购买了不少样片,使用都非常满意。只是,美中不足的是,有些问题可能专家们回复较慢,没有及时的了解到相关结果和指导。望TI论坛更见完善,祝论坛越来越好。

  • 我的职业是业务助理,就职于一家烧录器厂家,我的主要客户都是一些国内国际的EMS代工厂,而工厂会有将芯片烧录方面的需求,所以我们会经常帮客户做芯片软件升级来满足他们的烧录需求。

    记得当时有一个客户要烧录芯片TPS65178,客户急着上线,但是手头上又没有样片,所以就注册贵司会员,然后竟然可以免费申请到这颗样片,实在太好了,当时贵司还有工作人员来核实过,当时真的很感谢贵司。

    其实有很多芯片厂商是无法申请样品的,我觉得TI做到这样已经很不错了,感谢当时的支持,希望TI后面做的越来越好

  • 论坛提过两个问题,第一个拖了好久才找到答案,不过呢答案给的挺好,而且还附带了技术的资料给与解释.

    论坛提供了问题回答邮件提醒功能,但很可惜,每次的问题回答都没有收到邮件通知,不知道是权限问题还是其他原因,每次都需要登陆论坛才能看答案.

    希望论坛能越来越好,更好的互动解决问题.

  • 作为一个硬件工程师,平时在应用中经常用到TI提供的相关芯片,有些我希望了解的信息在芯片的datasheet上不一定会有,因此我经常到TI在线技术社区来发帖子提问,每次都能得到TI技术人员的解答,对于我在项目开发过程中遇到问题的解决有很大的帮助,在这里要谢谢TI在线技术社区的各位管理者们,也希望社区能越做越好!

  • 作为一个硬件工程师,平时在应用中经常用到TI提供的相关芯片,有些我希望了解的信息在芯片的datasheet上不一定会有,因此我经常到TI在线技术社区来发帖子提问,每次都能得到TI技术人员的解答,对于我在项目开发过程中遇到问题的解决有很大的帮助,在这里要谢谢TI在线技术社区的各位管理者们,也希望社区能越做越好!

  • 个人觉得现在在大学里和大学毕业十年二十年以内的是各种技术论坛和社区的主力,在当今社会,主流的是邮件和微博,或者说这两样东西是大家登陆最频繁的,

    我个人认为除了急需某资料,不会主动登陆特别多的论坛,倒是主动登陆个人常用邮箱和微博是最频繁的,所以我建议能设立我关注的好友有更新,或者我关心的板块有更新或者好的推荐发到我的邮箱链接,这样就实现了我一个邮箱,掌握各路资讯的想法。

    另外就是能在各大排名靠前的微博,设立本社区官方账户,让我们关注,由此取得及时信息

  • 个人觉得现在在大学里和大学毕业十年二十年以内的是各种技术论坛和社区的主力,在当今社会,主流的是邮件和微博,或者说这两样东西是大家登陆最频繁的,

    我个人认为除了急需某资料,不会主动登陆特别多的论坛,倒是主动登陆个人常用邮箱和微博是最频繁的,所以我建议能设立我关注的好友有更新,或者我关心的板块有更新或者好的推荐发到我的邮箱链接,这样就实现了我一个邮箱,掌握各路资讯的想法。

    另外就是能在各大排名靠前的微博,设立本社区官方账户,让我们关注,由此取得及时信息

  • 一直在做ZIGBEE的小模块,从CC1100,做到CC2500,又做CC2500+CC2591的小模块,再到现在的CC2530以及CC2530+CC2591的小模块,感觉TI的ZIGBEE芯片质量还是不错的。CC1100、CC2500,都是需要额外加个MCU配合的,CC2530不需要,内部集成了个8051的单片机在里面,确实方便了不少,也缩小了模块的体积。目前我用的最多的还是CC2530.

    最开始做CC2530+CC2591模块的时候,对SPI管脚的复用不是很清楚,第一次上这个论坛提了问题,后来TI的技术支持给了我很详细的解答,确实非常好。

    如果说提意见建议,那可能就是希望问题回答的更及时些。另外,我觉得来TI论坛的人还不是很多,帖子的发帖、跟帖速度都不是很快,我想是不是应该再多宣传下呢。

    最后将我做的其中一个模块发给大家看看^_^

     

  • 作为一名在校大学生,第一次接触德仪的东西应该是上个暑假的江苏省电子设计竞赛,当时要用德仪的芯片就选择了MSP430的单片机,后来,在比赛过程中有换到了另一款德仪的芯片,ARM cortex M3的LM3S811的处理器,德仪的东西以低功耗见长,很厉害,然后参加完比赛又买一个平板电脑,用的就是德仪的4470的双核处理器,非常流畅。希望社区越来越好,贴近我们学生的生活,也希望多举办一些比赛,有机会大家都能去尝试一下这样的比赛!

  • 我们的大学实验室就是和TI的联合实验室,也使用了很多TI的产品,从各种芯片到开发板,感觉TI的产品质量有保证,还是一如既往的支持。我本人在技术社区中也提出过疑问,当然也为一些初学者回答过一些问题,我觉得这就是技术社区存在的意义所在,给所有电子爱好者一个平台去展现自我,有问题的时候能够共同探讨,共同分析解决,最终达到共同进步。以上算是我的心得,也算是建议吧,希望这个技术社区平台能吸收更多的朋友,能帮助更多的朋友,能越办越好,蒸蒸日上!!!上面的开发板是我对TI的开始,学习的第一个DSP开发板,使用它也做了不少项目和电子大赛,作为控制来说实用性很强,把它发上来,和大家分享一下。

  • 我接触ti的东西将近1年半了,当时正好项目组需要一款很强大的处理器,朋友介绍用ti的片子,我们就选择了ti的am3894,功能确实很强大,性能也很好。从那以后,我的方案中首选的都是ti的处理器,zigbee的cc2530,还有现在的am3352,,但是我喜欢ti小片子原因不单单是因为他的功能强大,更重要的是他的资料很全面,遇到问题可以在论坛中也可以找到与自己类似的,举个很简单的例子,我之前做zigbee通信的时候, 遇到终端节点发信号协调器收不到的问题,当时我刚入手,找不到原因,后来,在论坛中受了点启发,后来就搞定了。

    给论坛提个建议吧,论坛的东西很乱,我们每次搜索的时候,都不是很容易搜到自己想要的结果,然后这一块是不是可以归类,然后比如硬件问题就在硬件设计讨论区,驱动问题就放在驱动讨论区,或者根据不同系列的处理器也行。

    我把我个人的想法说了出来,还希望能够抛砖引玉!

  • 去年开始关注这个社区,因为我们的项目是用DM368做多路音视频采集处理的,之前没用过达芬奇系列的IC,碰到过许多问题,因此经常在这个社区请教问题,论坛的技术人员回复都比较及时,一般问题提出来基本上第二天就有回帖了,而且有邮件提醒,感觉很人性化。有些东西是跨平台的问题,比如一个系统既有AD采集又有ARM处理器,但涉及到两者接口交互时方面的问题时,往往不知道应该在哪个版面询问,希望贵论坛在分类方面可以细化,另外技术支持分工方面可以跨类答复。祝论坛越办越好。

  • 申请样片的时候,在选好所有的样品然后点确认时会跳出来有些样品不提供样品,但是产品介绍页面上是有样片申请的选项的,也没有说明原因。

    可否追加一项说明,比方由于某种原因不可提供样品,就不会让人以为是网络还是其他原因不停的重试。

  • 个人分享和建议:

    1. Admini定期查看未回复帖子,有的帖子是因为发帖者将芯片发到不对应的子版块造成没有对应工程师来回复。

    2. 不是所有的问题都可以解决,有的因为工作量特别大,有的属于能力范畴以外,有的问题模糊等。此类帖子可以考虑给予提醒。

    3. 有些帖子虽然已经给出有效或突破性的建议,但因发帖者没有结贴而长期保持未解决状态。

    4. 每个子版块有条件可以增加熟悉此类板块产品的管理者一名,作为维护上面三条建议提到的问题。

    5. 版面可以更人性化些,如默认标题字体过大不容易一目了然,还会减少每页显示的条目。建议参考21IC等其它较为成熟论坛的版面设置。

    6. 适当考虑增加非技术问题板块来维系用户的亲和力,如学习方法交流,作品展示,分享到微博等,增加论坛活跃度。

    7. 对于涉及到的具体芯片,发帖时增加芯片购买渠道的填写选项(可选的),以此减小后续解答者对芯片质量的担忧。

    8. 鼓励非TI 工程师参与解决问题的讨论。

  • 用过TI的芯片有很多了,例如PCM1794、OPA2604、DIR9001等,性能稳定、网站提供的设计资料比较详细,很好,展示一下最近的作品。用的是PCM2707做的声卡。

  •    非常感谢TI社区,不仅能学到实用的知识,而且能获得丰富的奖品。

       不过我发现社区的功能不够完善,例如有时查看自己的回帖需要很长时间 ,甚至找不到,希望能改进。    

  • 一路有你,一路成长

      去年参加Ti在南京举办的一个推广会的时候知道了有这个社区,回来后就一发不可收拾。电子类的论坛不少,但是有疑问有问题问的时候,真正能够回帖应助的人很少,而高手就更少了。有时候要是问的问题比较简单,或者说是比较初级的话,可能还会被嘲笑。

      注册成为这个社区的成员后,真正体会到高手在身边的感觉,及时、耐心和深度的回答是在其他社区或者论坛从未体会过的。先后在这个社区问了很多关于 运放和电源芯片的选型及应用疑问方面的问题,都得到了很好的解答。曾经提过建议,将一些资料分类已经一些案例的视频教程发布出来,社区工程师或者是管理员能够很快采纳,从这点上可以看出TI团队能够成功的原因!不仅仅是扎实的专业知识,关键是在其能够海纳百川的心态和那份耐心!记得一开始的时候,还闹了点小笑话,我拿着ADI的芯片来相关问题来求助,后来回想起来真是汗颜不已,是不是被误会来”砸场子“的呢?呵呵

      衷心希望这个社区越办越好!

  • 之前作为一名本科大学生,首次接触的就是TI的MSP430系列单片机,当时在这个方面可谓一片空白,没办法只能硬着头皮学习,当时从网上知道了有这样一个平台之后,经常来向大神请教,对我的帮助也很大,后来参加了TI组织的比赛,接触了更多TI产品,我对在线平台的依赖已越来越强,在2011年的四川区的TI电子竞赛中,使用了MSP430及TL494成功完成了比赛作品,当时在调试过程中遇到了很多问题,在这里的大神帮助下一个个的问题得到了解决,最终获得了省二等奖的成绩。现在成为了研究生,也一直关注继续在这里跟大家交流心得体会,感谢这个平台,也希望更多地人能够加入进来。。。

  •       因为我是从去年才开始学习430的,加之是初学者所以有很多很白痴的问题。也百度过,但是得到的回答老感觉不敢相信,觉得不具有权威性。

      自从学长给我推介了社区后,我的很多疑问得到了解答。有一次尝试问了一个关于时钟的问题,本来没抱多少希望会得到答复,没想到等我再次登录社区时工程师居然回复我了,真心感动。

      祝愿更多初学者在社区得到指导,祝愿社区越来越好,越来越热闹。

  • TI相对与其它的IC生产商而言更为注重用户体验,不仅提供好的产品同时提供好的应用方案,同时又提供好的相互学习的平台,像TI MUC设计大赛,像TI在线技术支持社区…………我本人从一个普通的大学生到职业的电力电子工程师,离不开TI对我的支持与帮助!非常支持德州仪器在线技术支持社区,希望越办越好

    !

  • 关注TI产品已经三年多了,从最初的430到dsp,从放大器到电源设计芯片,一点点将TI的芯片用在设计当中。在设计过程中,有很多迷茫的时候,便开始在网上寻找答案,后来发现了这个社区,可以找到很多资料,让我学到了很多东西,感谢社区提供的帮助。

    为了社区建设更好,也提一些自己的想法,社区可以开展一些DIY活动,提供样片,会员可以申请并完成DIY方案,然后分享讨论,专家点评,让大家感觉不是一个人在战斗。另外,针对比较热门的器件等,也可以组织一些在线研讨会,方便大家接触最新的产品。希望社区越办越好。

  • 我从事基于TI28335的控制策略开发工作,从对硬件、软件的一无所知到开发基本成型从TI学习到了不少的知识,从网站上丰富的资料中获益匪浅。希望社区能够吸引更多的工程师在一起讨论,活跃的氛围才能是社区更加壮大!

  • 以使用ADS1198开发12导联holter说说我对TI公司以及TI论坛的感受:

    一,在TI公司申请样品非常方便,在我们的设计初级阶段,会用到一些芯片来做试验看是否适合我们的项目,往往仅需要1-2片来做试验,为了1-2片芯片采购一是没必要,二是太麻烦您,到TI公司我能非常方便的申请到这些样品,只要填写一些表格,几天后就能拿到样品,非常方便。

    二,TI的FAE很负责,在我用ADS1198设计12导holter时,给了我很大的帮助,最后在他们的帮助下设计完成(有兴趣的朋友可查看我发的帖子“ADS1198/1298开发设计心得以及遗留问题总结!---------希望对正想使用这款芯片的朋友有所帮助!!!)。

    三,网站似乎有点问题,进入网页很慢,而且经常出现“是否只查看安全传递的网页内容?”的对话框!最好能改善下。

    四,界面视乎有点死板,和其他的一些技术论坛比,感觉有点简单,另外最好能在论坛上方/下显示当前在线的会员的ID号,尤其各区在线的FAE的ID号,这样能更快更直接的与他们交流,也可以加一些私信的功能。

    以上是我个人的一点感受及意见,附件为我说的经常跳出来的对话框,和我用ADS1198和MSP430F5418设计的12导HOLTER.

  • ti提供的这个平台,为大多数的初学者提供的学习、交流的机会。我是一个在校的博士生,通过使用ti的2812,28335,开始了对ti的各种期间的了解,但是了解过程中出现了不少的问题,以及误区,但是大多数都可以在论坛中得到合理的解答,大大减少了我的弯路过程。很感谢这个论坛,非常有用。不过有一个建议,虽然是技术论坛,但是希望能够有相对有好的界面。并时常有互动活动!

  • 我是做医疗影像设备的,鉴于保密的原因就不贴图片了。

    说下自己的一些感受吧:

    1:TI的东西便宜,但总感觉有些不稳定,尤其是CPU部分,感觉TI以普通商业用户为目标客户。所以希望能针对器件的bug有比较系统的说明。官方的勘误表总是有些漏洞不写进去。

    2:这个论坛觉得还是偏冷清,因为基本以TI器件为主,限制了很多人过来,毕竟很多问题都是系统问题,单纯讨论TI器件的很少。希望论坛能找到一个比较好的平衡点,既有横向的讨论,又有纵向的讨论。

    =============

    请务必给我一个笔记本啊,带TI的logo感觉很有面子啊。公司一个人背包是IEEE的核科学分会的标志,好羡慕

  • 作为一名电子爱好者,我很支持TI的这个在线技术支持社区,作为一名学生,我更感谢社区两年来的帮助!  这社区对我印象最深的三点是:

    1,只要有关TI的,技术支持全面;

    2,每个领域,都要专业的工程师在线支持,问题都能很好的快速解决;

    3,社区里的各位高人不畏辛劳,时常指点迷津,不仅使问题迎刃而解,而且一般一语中的。 

    最后,我也提一些自己对社区时的小小的建议:

    1,社区内的收索不太方便, 我想应该把大家相似的一些问题归类,便于扩展问题的影响力。 一般大家都会遇到相似的问题。

    2,社区可不可以提供一些专业的专题讲座,或是芯片细节介绍之类的资料。这样,不仅可以解决大家的问题,还会让大家真的扩展了知识领域。

  • 作为一名电子爱好者,我很支持TI的这个在线技术支持社区,作为一名学生,我更感谢社区两年来的帮助!  这社区对我印象最深的三点是:

    1,只要有关TI的,技术支持全面;

    2,每个领域,都要专业的工程师在线支持,问题都能很好的快速解决;

    3,社区里的各位高人不畏辛劳,时常指点迷津,不仅使问题迎刃而解,而且一般一语中的。  

    最后,我也提一些自己对社区时的小小的建议:

    1,社区内的收索不太方便, 我想应该把大家相似的一些问题归类,便于扩展问题的影响力。 一般大家都会遇到相似的问题。

    2,社区可不可以提供一些专业的专题讲座,或是芯片细节介绍之类的资料。这样,不仅可以解决大家的问题,还会让大家真的扩展了知识领域。

  • 十分感谢德州在线支持社区,曾经在社区获得了很多的帮助和朋友的关怀。在我们社区也申请到了多个免费的开发板,为我们节省了不少的开支,也增加了我们对于ti产品的了解。所以希望我们社会以后能够有越来越多的活动,使大家在一起交流发展,。

  • 我做电源基本上两年,但是,TI 的很多半导体器件都有使用和了解,基本每天都在关注有哪些心的技术和产品。主要做的就是LED驱动电源。而目前公司的几个系列产品就用的TI的方案,例如有用LED电源:UCC28060/61,UCC28810/01等,太阳能电源:LM3402/LM3404,LM3421/LM3423等,已经批量生产。产品的性能和客户的反响很好。特别是产品的稳定性,可靠性等让人用的很放心。特别是,不同批次,不同的周期生产的芯片和器件,一致性很好。

    以下是个人对TI 的感觉:

    有点:产品的性价比高,一致性好;方案齐全,可选择性大;官网设计范例和设计文档齐全,更新周期快;样片的申请方便

    缺点:希望在申请样片时,最好能够提高DEMO板;缩短样品申请周期

    最后,祝福TI越做越好,性价比越做越高!

  • 因为有些问题经常得不到解答,所以希望社区增加一些TI原厂的专家。 原厂的专家最好能对所有问题都有问必答。 同时,还可以搞一些用户参与的活动。 比如说哪位用户更加活跃或者回答问题更多更准确,就给予一定的积分或头衔之类的,这样也能增加大家参与的积极度。

  • 我作为一个硬件工程师,在平时的应用中经常用到相关芯片,有些我希望了解TI提供的芯片的信息,在的datasheet上不一定会有,因此我经常到TI在线技术社区来发帖子提问,每次都能得到TI技术人员的解答,对于我在项目开发过程中遇到问题的解决有很大的帮助,在这里要谢谢TI在线技术社区的各位管理者们,也希望社区能越做越好!

  • 不知不觉的TI官方技术社区已经运行了一年,在TI官方技术社区我看到了许多在实际设计与应用中遇到的问题以及TI技术人员的回答,并且在TI官方技术社区有很多很好的活动,每一次的参与都会有所收获。在TI官方技术社区中有许多设计的应用案例,虽然讲的很是大,但是在实际设计中需要考虑的很多。并且在这个社区中有许多牛人,是有许多经验的工程师。我相信若有问题在TI官方技术社区问,相信会有很好的回答的。

    建议,希望TI官方技术社区能将活动的贴集中于一个版块,这样便于大家的了解。也希望TI官方技术社区能上线自己TI的教学视频,我觉得未来我们TI官方技术社区的大学生的浏览量大了,并且对于TI官方技术社区未来的应用会有很好的了解。

    在这里要谢谢TI在线技术社区的各位管理者们,也希望社区能越做越好!

  • 刚刚开始接触TI,大约是在大学一年级的时候,第一次登陆TI的网站,就感觉这个地方资料丰 富,可以申请样片,还得到TI的技术支持,这对于学习和解决问题来说是十分宝贵的资源啊。 曾经用过TI的MSP430单片机,电机驱动芯片,PWM控制器等芯片,非常不错。

    在TI 的中文社区,大家共同分享资料,讨论技术问题。对于一些好的文章,我们可以直接分 享到微博或者其他的一些社区论坛等,这样更多的人可以看到TI的中文社区。我曾经看到一些 文章,很有帮助,我直接分享到了微博。论坛里搞的活动一些活动也很不错,上次还获得了一 块开发板,好开心啊。还有一些其他网站上的TI在线培训中心,上面的培训视频也不错,可以 把链接贴到TI社区上啊哈。

    大家共同进步。

  • TI的芯片很不错,现在接触的最多的就是MSP430,功能强大使用方便。现在我们学校都对新入学的新生培训MSP430了,可惜,我们这些老生不能享受这些新设备,不过,还可以自己学习,TI的芯片在课程设计和比赛中都给了我很大帮助,非常感谢TI

  • TI的技术论坛办得不错,处理器430单片机现在用的很多,TI的 模拟芯片也不少,有些需要找的芯片的技术文档也较方便的在论坛里能找到;如果TI的更多工程师能够加入到技术互动的队伍中来就更好了,这样许多问题就可以较快地得到答复了。