This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DSP调试方法讨教



网友 jxmzzr在21ic TI DSP技术论坛问以下问题未能解决:

调试嵌入式设备(DSP)最常见的手段是PC通过开发器连接目标版,然后进行调试.但是当开发完成投入生产后也可能出现问题.我经常碰见的情况是现场的设备出现问题了,客户反馈不正常工作了,此时如果没有任何调试手段,只能是开发人员再次测试,希望重现现场问题.
问题重现是很困难的,也是很耗时的.

想看看各位有没有什么好的办法,增加一种手段,当现场出问题的时候,
1.最起码能大致定位问题所在
2.最好允许现场调试

小弟不才,没什么好的方法,仅仅想到了记日志,希望不吝赐教