LIS3DH 三轴加速度低功耗芯片,待机状态确实很低,但是晃动产生中断,功耗就一直涨,,这是为啥IIC通讯



 配置代码:

unsigned char lis3dhinit(void)
{
    unsigned char  response=0;


LIS3DH_WriteRegReg(0x20, 0x4f);    //CTRL_REG1   25HZ ,使能XYZ轴,开启低功耗模式 0x3f        ODR +  F  XYZ +低功耗

LIS3DH_WriteRegReg(0x21, 0x09);    //CTRL_REG2   打开高通滤波器,使能中断1

LIS3DH_WriteRegReg(0x22, 0x40);    //CTRL_REG3  打开IA1 INT1 中断使能

LIS3DH_WriteRegReg(0x23, 0x00);    //CTRL_REG4   +-2g

LIS3DH_WriteRegReg(0x24, 0x00);    //CTRL_REG5  写入00 可正常产生中断   08是锁存中断

/*********控制中断检测灵敏度*****/
LIS3DH_WriteRegReg(0x32, 0x08); //INT1_THS  加速度阈值   41     
LIS3DH_WriteRegReg(0x33, 0X00);    //INT1_DURATION  0x80  中断1 持续时间  改为 0 试试  82

LIS3DH_WriteRegReg(0x30, 0x2A);    //INT1_CFG  0x2A

LIS3DH_WriteRegReg(0x25, 0x02);    //CTRL_REG6


    return response;
}