TI西电第二批卓越工程师班毕业啦!



今年是TI西电卓越工程师计划的第二年,在春暖花开的五月,又一批莘莘学子从卓越班毕业,在成为卓越工程师的道路又进了一步。让我们听听,作为卓越班的学生代表,王韵彤同学的毕业感想。 

==============================================================================================================================

        在TI卓越工程师培养的8个月中,我在技术和知识方面收获颇丰,和胡艳艳、李瑞同学共同完成了AdaBoost人脸检测算法在TDA2x平台上的移植和优化,该系统框架不仅适用于各种视频图像中的人脸检测应用,同时也适用于其他任何物体的检测,例如,我后期利用该算法框架实现了汽车电子的行人检测应用。在团队中,我主要负责整体算法的研究以及DSP检测算法的实现和优化。

        初始1个月的培训之后我们就进入各个部门、团队工作,刚进入团队我和另外两位一起实习的同学共同学习了一个多月的TI新推出的嵌入式视觉引擎EVE,从一开始对如何调试、如何硬件编程或如何连接仿真板这样的基础问题都满头雾水,到熟练掌握EVE性能并灵活编程实现各种适合EVE的算法。在这期间,TI为我们提供了丰富的学习资源,包括培训视频、用户手册和印度工程师的远程会议等,让我们学会了如何最大化利用资源学习新鲜知识,解决别人未曾解决的问题,克服新的挑战。在我们一起实现了EVE上的缩放算法,并达到很高的效率之后,我在导师的安排下开始了AdaBoot人脸检测算法的研究,并尝试从OpenCV将该算法移植到DSP上。起初接到这个任务时,我的内心是焦虑而担心的,首先,我没有系统学习过模式识别、计算机视觉方面的专业知识,其次,从重写纯C工程到DSP移植优化,这庞大的工作量和困难重重的道路让我感到害怕。但是我的导师首先给我指明了工作方向,然后和我共同制定了工作计划和deadline,将一个较大的工作分为若干个小部分,不仅帮助我更有条理地完成了工作,还让我在每完成一项工作后获得了自信和成就感。

        我的导师之于我,就像灯塔之于船舶,她为我指明方向,但让我尝试自己的道路;她让我在繁多的工作中找到目标,但让我们探索实现目标的方法;她不会手把手地一步步教我,但她发掘了我自身的潜力,激励了我的信心;她和我们一同学习进步,我们请教她问题时,她总是热心解答。TI为我们配备了最优秀的导师,我在此由衷地感谢TI公司为我们提供如此卓越的培养条件。

        参加了TI的卓越工程师培训计划之后,我从一个嵌入式的小白,成长为一个能够独立进行DSP开发并掌握C66x系列DSP的各种优化特性,并且熟悉开源计算机视觉库OpenCV及其嵌入式移植的流程和方法的初级工程师。在一次次的新任务中,我学会了如何去解决问题,将来即使遇到我从来没有碰到过的问题,也可以迎刃而解;在与周围同事的交流、配合中,我学会了明确分工和团队合作的精神;在每周一次的weekly report撰写中,我学会了反思和总结,为明天立下更完善的计划。

        如果说我在TI学到的知识和技能占我的收获的50%,那么剩下的50%就是TI大家庭对我耳濡目染的无形影响。TI作为半导体行业的先驱和领头者,让我感受到了国际企业的风范和TI引领的行业趋势,以及她对教育事业投入的资金和心血,也展现了优秀跨国企业应有的风度和重视人才的精神,我们也是其中的受益者和贡献者。希望以后TI的卓越工程师培养计划越做越好,与西电共同培养出更多卓越优秀的人才。