Other Parts Discussed in Thread: TPS63000, BQ24202, BQ24295, CC1310, CC2650
2016年全国大学生物联网设计竞赛报名已经开始了一段时间啦……
为了给各参赛队提供更好的服务与支持,特开此贴汇总资源,有问题可在此贴回复提问。
TI物联网解决方案概览
英文:http://www.ti.com/iot
中文:http://www.ti.com.cn/iot
(1)竞赛支持的工具套件一览 (如超链接不能直接点击,请拷贝到浏览器打开,谢谢)
本次竞赛提供6种工具套装组合,详情请参考下边链接:
http://www.deyisupport.com/universityprogram/b/announcements/archive/2016/04/15/52333.aspx
基本套件: LaunchPad +物联网开发套件
DSP开发套件:
(2)电源管理设计参考(进入分赛区决赛可申请该板卡)
从前两届的竞赛作品中,可以看到有很多作品忽略了电源上的设计。例如,做可穿戴设计的作品,拖着一个220V的电源适配器。
针对本次比赛,会陆续给出一些实用的电源设计电路,可以快速应用到作品上,使参赛作品更加分哦 :)
—— 500mA锂电充电及电量管理模块
模块基于TI的 BQ24202(锂电充电),TPS63000(升降压开关),BQ27510(电量管理),板卡实现了以下功能:充电功能以及电量监测的功能,对系统提供3.3V和5V的供电。
—— 2A单节锂电充电模块
基于TI的 BQ24295 实现最大充电电流为2A的单节锂电池的充电功能。 BQ24295是一片高集成度的电池管理芯片,它通过IIC与MCU连接,可配置充放电的各类参数。
(3)新技术的应用
为鼓励更多的学生在作品中使用新器件/新技术,针对本次比赛,除了组委会提供的6种技术平台外,
进入决赛,且对新器件感兴趣的队伍还可以额外申请 CC1310无线模块 以及 CC2650 无线模块。
模块申请和使用方法等 5.1后发布(请关注本页面更新)。