Other Parts Discussed in Thread: OPA2134, ADS1115, TL084, OPA890
作者:重庆邮电大学 孙辛泉 陈华 周瑜
梦想在这里升华,荣耀在这里展现,非常荣幸能够获得“2012全国大学生电子设计竞赛——TI杯模拟电子系统设计专题邀请赛”的“TI”杯。我们来自重庆邮电大学,在全国电子设计大赛中,我们学校均能取得优异的成绩。作为一所以信号与信息著名的大学的学生,我们在本次比赛中也选择了其中与信号处理有关的C题,最终成功的完成并取得很好的成绩。而来自不同学院不同专业的我们都具有各自的爱好和特长,下面就看一下我们的风采吧:
从左至右依次为:陈华、周瑜、孙辛泉
姓名:孙辛泉
院系:通信与信息工程学院
爱好: 看电影,电子爱好者
竞赛经验:2012年全国电子专业人才设计与技能大赛重庆赛区一等奖,2012全国大学生电子设计竞赛——TI杯模拟电子系统设计专题邀请赛“TI”杯。
对未来职业的展望:成为一名优秀的电子设计工程师
——————
姓名:陈华
院系:通信与信息工程学院
爱好:看美剧,玩电子
竞赛经验:第五届重庆市大学生“盛群”杯单片机应用设计竞赛二等奖,2012全国大学生电子设计竞赛——TI杯模拟电子系统设计专题邀请赛“TI”杯
对未来职业的展望:成为一名优秀的嵌入式工程师
——————
姓名:周瑜
院系:光电工程学院
爱好:打篮球听音乐
竞赛经验:第五届重庆市大学生“盛群杯”单片机应用设计竞赛二等奖,2012年全国电子专业人才设计与技能大赛重庆赛区二等奖,2012全国大学生电子设计竞赛——TI杯模拟电子系统设计专题邀请赛“TI”杯。
对未来职业的展望:成为一名出色的硬件工程师
——————————————————————————————————
团队诞生
我们三位对电子设计都非常痴迷,从大一开始,我们就通过社团、学长介绍等途径了解电子设计这个充满挑战与激情的活动,于是在大二刚开学,我们便进入了学院电子设计实验室,从此我们便踏上了电子设计这条不归路,咬定青山不放松。从最初的对电子元器件一窍不通,到现在对电子系统的设计,每一步提升,无不见证了我们为梦想的付出。
我们三个人来自不专业,通过一次比赛,大家互相认识。陈华擅长编程,所以本次比赛的所有编程任务都交给他了,而且他在硬件设计上也很出色,也负责一定的硬件设计工作;孙辛泉,之前主要学习硬件方面,能力十分全面,经验丰富,电路基础好,遇到问题时思路开阔,在本次比赛中负责大部分硬件的设计与调试,并做好筹划与协调。周瑜,是队中口才相对最好的,为人幽默,使得队内氛围融洽,也具有很强的硬件设计水平。在本次比赛中担任论文的写作,并承担一定的硬件设计与调试。
在最开始的团队合作中,大家对对方的能力也不了解,所以免不了有些地方的不默契和一定的交流问题。但是通过不断的交流与合作,大家也慢慢地在团队中找准了自己的位置并努力为团队的进步作出自己的贡献。经过在校期间的团队合作,大家培养了默契,这也是我们能够取得成功的重要原因。
积极备战
学校得到通知是在重庆市“TI杯”电子设计竞赛的前几天,因此等重庆市“TI杯”电子设计竞赛一结束,我们就马上进入新一轮的比赛准备阶段,虽然距比赛只有二十天的时间,但是我们各队员都是刚参加过重庆市“TI杯”电子设计竞赛,真正算起来,准备时间应该从暑假就开始了。
重庆的八月是最炎热的日子,在这个被称作“火炉”的城市,我们经常在40度的高温的环境下工作,实验室的空调不能用,每天伴随着我们的仅仅是小电扇,这也锻炼了我们坚强的毅力。准备的过程心情是跌宕起伏的,有时候很简单的问题可能就会导致整个体统不能稳定的工作,心情就会沉重起来,但我们会努力寻找解决问题的办法;有时候我们会为成功完成某一功能而欣喜,使我们有信心把作品做的更好。
总的来说,在比赛的准备阶段是充满挑战与乐趣,我们学到了很多,这也为我们的正式的比赛打下了良好的基础。
大赛难忘,获奖激动
这次竞赛采取的是两天一夜全封闭式的比赛方式,在早上八点竞赛题目下达的那一刻起,我们便开始分析题目,信号处理是我们学校的专长的,并且我们在准备过程中也是以信号方面的题目为主做的练习。最终经过小组讨论我们选择了C题X-Y波形产生与图形显示。确定了题目,我们便开始着手准备,比赛中出现了很多问题,如波形不稳定,器件不能正常工作,最致命的是我们做的可控移相电路,正弦波出现了明显的失真,通过各种方式减小了一部分失真,但是波形倾斜严重,根本无法满足指标要求。因此在比赛的第二天,我们想了另一套方案,从变容移相换成变阻移相,结果发现效果很好,并且很稳定,波形几乎不失真,误差极小。最终通过我们三个人的共同努力,一个个问题都被克服了,顺利的完成了比赛。
比赛的两天一夜,为了保证能够及时完成作品,我们都放弃了休息的机会,坚持在比赛的现场。吃饭时间是我们每天唯一可以休息休息聊聊天,缓解一下比赛的紧张氛围。
颁奖仪式上,当我们得知我们取得一等奖的消息后,我们都很激动。此次比赛的最终大奖“TI”杯花落谁家,我们都很期待,当最后宣布我们获得“TI”杯的时候,我都抑制不住喜悦的心情,很是激动,我们的付出取得了硕果。
TI给力
说到本次比赛,就不得不说一下本次比赛的赞助商TI公司了。我想,本次参加比赛的同学都应该有一个同感:TI真给力!
对TI提供的芯片真是没话说。本来在我们参加本次比赛之前也参加过重庆市的“TI”杯比赛了,那次也是TI赞助的(TI为我们大学生提供了太多的平台了!),在准备那次比赛的时候用了许多TI的芯片,包括那通用型的TL084、那些高性能的运放OPA2134、AD芯片ADS1115……真是越用越顺手,在使用的过程中也越来越了解TI芯片的性能与特点。但是,作为没有经济来源的学生,也只有用一些性价比较高的芯片,但TI又为我们提供了样品申请的机会,从而使我们有了一种了解TI其他芯片的途径。
但是最给力的还是TI在比赛期间对芯片的提供上。我们选的是C题,方案中用到比较器、有源低通滤波器、移相器等等,要用到较多的运放很多,不由得想起第一次去拿了7块OPA890的时候,老师那惊讶的表情……如果在平时练习的时候绝对没有这么全、这么多的芯片提供,这次好好享受了一次这种优厚待遇,^-^。
TI公司为我们这些来自各个高校的同学举办的交流会绝对是亮点。在此次比赛之前我们都在自己所在的城市、学校、实验室……基本没什么交流,但TI给了我们这样一个这么好的平台让我们可以畅所欲言、一起展示、一起进步。但有点遗憾的是我们没能上去给大家展示一下我们的风采。但是却让我们看到了其他高校的风采,让我们明白了自己还有很多不足,激励我们比赛过后继续努力,这次比赛不是终点,是又一个新的起点!
竞赛总结
在这次的比赛中,我们都学到了不少东西,受益匪浅。不用说我们在其中学到的新知识是多么有价值,也不用说它拓宽了多少我们的眼界,只是说它让我们的能力得到的提高就已足以成为我们努力付出的回报。首先,它使我们明白了理论与实践是密不可分的。理论与现实总是用通过实践联系起来的,我们在这次比赛中不再是局限于课本或是参考资料中的理论知识,而是将所掌握的知识进行综合应用,从而加强巩固所学的知识,更对原来的理解偏差进行了改正。此外,一个良好的团队是成功的关键,合作精神是一个团队成立成长的根本所在,我们组的队员从第一个合作项目起就十分的团结,大家各有分工,集体讨论,共同克服困难,这无形当中就加强了我们的表达能力,也为我们日后的工作能力打下了基础。
此次大赛给予我们的还有很多,比如遇到了志趣相投的同学,大家一起交流学习,互帮互助,增强了合作意识以及遇到困难勇于克服的勇气等等。在这里我们衷心的感谢TI公司为此次比赛所做的贡献和我们学校对我们比赛的支持,另外,我们要特别感谢我们的指导老师,感谢博学多识的他们给予我们专业的指导。