四月技术专题:C2000:小身体大能量的MCU (一)综述

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, LAUNCHXL-F28379D

C2000:小身体大能量的MCU

      C2000是TI专门针对实时控制推出的32位MCU, TI基于其卓越的实时控制性能, 为业界设计人员提供了广泛的解决方案, 涉及数字电机控制,可再生能源系统, 数字电源转换, 自适应照明系统,汽车电子,PLC等应用,等众多实时控制应用。TI C2000不但在业界取得的影响力和地位,在这20年来C2000也在高校中建立了非常广泛的群众基础,吸引粉丝无数,在高校数字电源,机器人控制,无人机控制等课程和学生创新中发挥了非常重要的作用。为帮助各位老师和同学们进一步了解为何C2000成为数字电源和电机控制领域常青树,我们将带大家一起走入C2000的世界.

1)专为实时控制而构建的MCU

     C2000 实时控制 MCU 具有高性能内核和经过应用调优的外设,是专为实时控制应用而设计的基于 C28x 的 32 位微控制器。其数学优化型内核可为设计人员提供能够提高系统效率、可靠性以及灵活性的方法。功能强大的集成外设使这些实时器件成为适合各种应用的完美单芯片控制解决方案。C2000以最短的延迟感应反馈、处理响应以及驱动控制系统。快速且准确的传感可最大限度地提高系统响应能力和性能,专业化处理可最大限度地减小复杂闭环控制算法的延迟,精确的可配置驱动提供了实现具有最佳性能的高级控制方案所需的灵活性,非常适合电机控制、数字电源、工业驱动器、光伏逆变器等闭环控制应用。

2) 强大的处理能力

与普通的MCU相比,更高的频率性能和独特的加速可完成更多功能。32位C28x™DSP在单个周期内处理复杂的控制理论操作,可提供比典型MCU更高的频率性能;实时协处理器可使处理能力加倍。独立控制多个电机、功率级等加速器可降低控制和信号处理算法(如三角数学、FFT 和复杂数学)的延迟。C2000 实时控制 MCU 采用名为 C28x 的 32 位中央 CPU 内核,外加高度优化的外设和中断管理总线。作为常规微处理器与数字信号处理器之间的桥梁,C28x 内核可提供 DSP 的代码密度和执行速度以及微控制器的易用性和易获性。

 

3)丰富的集成外设

集成模拟可极大地有益于众多需要高功效和需要在单个 MCU 中紧密地耦合高性能模拟外设的应用。因此有助于在简化模拟前端设计方面发挥无可比拟的重要作用。选择具有集成模拟的 C2000 MCU 可降低大量系统成本,同时还可减少物料和板面空间。C2000 MCU 系列提供各种模拟外设,如 ADC、DAC、Σ-Δ 滤波器、过压保护和 PWM 保护,旨在提高性能,同时降低系统成本。此外C2000具有同类中最灵活、最易配置、性能最高的 PWM 信号发生器。PWM 拥有无可匹敌的波形生成和同步灵活性,可生成相应波形并满足最严苛控制应用的计时要求。通过高分辨率占空比控制、增强的死区支持和异步的 PWM 脱扣等功能,这些应用能够以较高的频率运行、对不断变化的负载进行更快速的响应并对不稳定系统条件作出准瞬时响应。

4)广泛的产品系列

为最大限度的满足客户的需求,我们从价格,性能和封装等多维度提供满足不同需求的C2000器件。从入门到顶级性能的不同价格,16KB 到 1MB 的集成式闪存,再到广泛的封装选项C2000 实时 MCU 系列包含 Delfino 和 Piccolo MCU 系列。每个系列由各种 MCU 系列组成。每个系列(以 x 结尾进行缩写(如 F2803x))具有多个通用器件型号(如 F28035)和更多可订购的器件型号(如 TMS320F28035PNT)。

5)针对高校快速入门支持 —— 口袋中的C2000

TI针对MCU构建了基于Launchpad的生态系统,从低成本,端口兼容的硬件到强大的软件,提供完整的快速入门方案。获取C2000口袋实验板,开启C2000的大门:

1)    基于Piccolo LAUNCHXL-F28027:http://www.ti.com.cn/tool/cn/launchxl-f28027

2)    启用了 InstaSPIN-MOTION的LAUNCHXL-F28069M:http://www.ti.com.cn/tool/cn/launchxl-f28069m

3)    基于 Delfino系列具有双 200MHz C28x CPU 和双 200MHz 实时控制协处理器 (CLA)的LAUNCHXL-F28379D:

http://www.ti.com.cn/tool/cn/LAUNCHXL-F28379D