VCO与PLL



请问TI公司有没有可供申请的单功能VCO或内部集成VCO的PLL,输出频率在1-200MHz之间的?

  • 请问一下需要的1-200MHz的信号是正弦波还是方波? 现代的集成PLL芯片,由于VCO是集成在芯片内部所以L和C都是很小的,也就是VCO的振荡频率很高,在GHz级别。所以如果直接将VCO振荡的正弦波输出是很高频率的,一般作为射频系统的本振信号。

    如果需要1-200MHz这样低的频率,只能对VCO的正弦波进行分频。在芯片内部就是将VCO的正弦波整形为方波,然后分频为低频方波。(请注意,PLL等时钟芯片的分频器和输出端比 74系列的数字器件或者FPGA逻辑器件的性能要高的多,体现在skew和jitter上。)

    由于对VCO进行了分频,所以使用现代集成PLL输出1-200MHz的信号就是方波信号。如果需要正弦波就需要在外部添加滤波器将方波的高频滤除,这样就得到了正弦波。需要注意的是方波频率变化时滤波器的截止频率也要随之变化。

    推荐的PLL有LMK04XXX系列,可以在TI官网的产品目录中-> clock and timer中查找。