Part Number: TPA3138D2
您好,
在使用TPA3138D2过程中,我们发现同样做双通道10瓦功率,12伏4欧姆比12伏6欧姆比12伏8欧姆温度高,甚至12伏4欧10瓦会过温,这是为啥?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据功率P=U^2/R,功率一样的情况下,R越小,电流越大;
比如P=10W,如果R=8Ω,则可计算出U约为8.9V,电流为1.1A
如果R=6Ω,则可计算出U约为7.7V,电流为1.3A
如果R=4Ω,则可计算出U约为6.3V,电流为1.6A
输出级开关管导通电阻Ron是一定的,流过开关管因为电流不一样,导通电阻发热功率也不一样,电流越大,发热功率越大(P=I^2*R)
虽然都是12V供电,输出功率相同,但是输出电压不同(8.9V、7.7V、6.3V),那么多余的电压就消耗在导通电阻Ron发热了,也因此9V供电做4Ω10W就不会过温。
同样的道理,相同的供电电压,输出功率越小,发热功率就越大,效率就越低
我测了一组数据如下:
12伏供电,8欧姆,双通道10W,计算电流为1.12A,温度是78度
12V供电,4欧姆,双通道5W,计算电流为1.12A,温度是101度
结果: 同样电流下,温差还是挺明显
12V供电,4欧姆,双通道10W,计算电流为1.58A,过温保护
9V供电,4欧姆,双通道10W,计算电流为1.58A,温度是120度
结果: 不同电压,温差明显
疑问: 这颗芯片是D类攻放,“多余的电压就消耗在导通电阻Ron发热了”这句话,还是不太理解。
温度是多少,会不会过温保护,总的来说是需要看发热功率的。
- 不同功率同样电流对比
12伏供电,8欧姆,双通道10W,计算电流为1.12A,温度是78度
12V供电,4欧姆,双通道5W,计算电流为1.12A,温度是101度
结果: 同样电流下,温差还是挺明显
10W时,总的输入功率12V*1.12A=13.44W,那么发热功率为3.44W
5W时,总的输入功率12V*1.12A=13.44W,那么发热功率为8.44W,发热功率大,温度高
下面这种情况是一样的道理:
- 不同供电电压对比
12V供电,4欧姆,双通道10W,计算电流为1.58A,过温保护
9V供电,4欧姆,双通道10W,计算电流为1.58A,温度是120度