Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106
实际音频录制出现如下图示的波形,经过后级功放扬声器播出以后有类似爆破的声音,如果不接MIC也是一样,用的是TI官方程序,每次录制的声音开始时都会有这个声音,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106
实际音频录制出现如下图示的波形,经过后级功放扬声器播出以后有类似爆破的声音,如果不接MIC也是一样,用的是TI官方程序,每次录制的声音开始时都会有这个声音,
你好!
从这个波形上看是我们常见的初始化上电的爆破音,可以通过Mute加延时的方法来规避。一般等codec上完电后,开始写入I2C设置进行录音通道设置(在设置中,先mute ADC ,也就是15/16寄存器先mute,接下去配置通路)通路配置晚后延时200mS,进行数据录音。
MUTE的指令可以解决POP音,根据我们的测量,发现这个波形偏置可能与通道的导通有关系。可看下图:其中有两路ADC,我们这次测试只用了上面一路Left ADC。
1,图1,打开MIC3L通道的指令如下:其中OFF为通道关闭,On为打开
首先是,LINE2L -> Left ADC OFF
MIC3L -> Left ADC ON
LINE1L -> Left ADC OFF
LINE1R -> Left ADC OFF
MIC3R -> Left ADC OFF
MIC3L -> RIGHT ADC OFF
LINE1L -> RIGHT ADC ON
LINE1R -> RIGHT ADC ON
MIC3R -> RIGHT ADC ON
LINE2R -> RIGHT ADC ON
在这种情况下,录制的波形为:音频的中心点向上偏移0.05,
2,图2
其次是:LINE2L -> Left ADC OFF
MIC3L -> Left ADC ON
LINE1L -> Left ADC OFF
LINE1R -> Left ADC OFF
MIC3R -> Left ADC OFF
MIC3L -> RIGHT ADC OFF
LINE1L -> RIGHT ADC OFF
LINE1R -> RIGHT ADC OFF
MIC3R -> RIGHT ADC OFF
LINE2R -> RIGHT ADC OFF
在这种情况下:录制的波形为:音频的中心点向上偏移0.02,较上一种降低了一些。也在另一块板子上验证了,也是同样的情况,图3。
我们的理解是,连接到RIGHT ADC的通道LINE1L、LINE1R、MIC3R和LINE2R是否打开应该对LEFT ADC应该是没有影响的。但从上面的图像来看还是有影响的。
另外我们也用了音频分析仪测试这些问题,目前我们在用两个音频芯片,TLV320AIC23和TLV320AIC3106.
1. TLV320AIC23芯片,ADC的输入有效值为1VRMS(0dB),MICIN输入1KHz的正弦波,测试波形如下图:从波形上看这个底部已失真,说明波形中心点向下偏移,图4
2. TLV320AIC3106芯片,ADC的输入有效值为707mVRMS(0dB),MIC3L输入1KHz的正弦波,测试波形如下图:从波形上看这个顶部已失真,说明波形中心点向上偏移,图5
问题是,这两种芯片出现这种波形是否是正常的,对声音是否有影响。如何解决?
TLV320AIC3101大量原装现货,可供样,其它TI产品可咨询,联系Q2817821256, 18682112448