Part Number: PCM6260-Q1
您好,
手册中关于DYN_CH_PUPD_EN, P0_R117_D4这个位的描述,我理解的是当DYN_CH_PUPD_EN=1时,芯片开始正常工作后,可以通过配置IN_CHx_EN来动态打开或关闭ADC通道,而当DYN_CH_PUPD_EN=0时,不能实现这样的功能。但是在实际测试时发现,无论DYN_CH_PUPD_EN=1或0,都能通过配置IN_CHx_EN来动态打开或关闭ADC通道,并且芯片都能采集到正确的数据,看上去没有什么区别。
能否具体的描述一下这个功能,以及如何配置才能看出DYN_CH_PUPD_EN=1或0之间的差别?
谢谢!