Other Parts Discussed in Thread: PCM3070
用PurePath Studio 开发PCM3070,PPS软件生成的代码,.CFG文件,怎样由MCU或EEPROM调用?
换句话说,PPS生成的代码,MCU驱动程序中怎样去调用 .CFG文件中的一些值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢及时回复!我还是第一次用TI的codec,刚拿到PCM3070 DEMO,有很多不明白,不知是否可以留下您的联系方式,电话或邮箱,这样有问题能快速解决。
TI官方的 PCM3070 datasheet Page22 "Typical Circuit Configuration",
和PCM3070 Application Reference Guide Page4,图示PCM3070 Pin18#,REF
与VDD 3.3V是相连的,而在Pin 定义描叙时它是输出的,需要连接外部bypass电容。
如果连接到VDD 3.3V,将直接烧坏PCM3070和外部LDO。不能上附件,
这个错误给我带来了不小的麻烦。希望能修正错误。以免后面的用户遇到跟我
一样的困扰。
谢谢您的建议。您可以参考AIC3254的资料来学习PCM3070,这两个PART基本一致,只是应用领域不同。
关于技术支持我们有对应的团队负责不同的客户,请留下您的邮箱和公司名称我们会让技术人员联系您。