This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM4811 无输出

Other Parts Discussed in Thread: LM4811

本人最近一直在做音频放大器  使用芯片是LM4811 以及TPA3110D2,但是最近一直不成功,就是不成功,电路也检查了很多遍,也没找出哪里有问题!首先LM4811只有输入没有输出,我就挺郁闷的,就是找不出原因,所以在此求助各位前辈,谢谢大家了!

  • Hi,

    能否讲一下,你所说的不成功具体有哪些现象?输入、输出的信号波形,供电电压都测量过了吗?

  •  LM4811芯片昨天调试好了,有信号输出;但是后级放大芯片有左右声道输入,现象是:左声道有输出,但是断断续续的,右声道完全没声音!芯片电压都测过了,没问题,导线全部连接好了,没有虚焊的! 
  •  LM4811芯片昨天调试好了,有信号输出;但是后级放大芯片有左右声道输入,现象是:左声道有输出,但是断断续续的,右声道完全没声音!芯片电压都测过了,没问题,导线全部连接好了,没有虚焊的! 

  • 今天下午硬件可算成功了,总结:遇到这样断断续续的问题,基本上都是引脚虚焊,或者完全没焊好;真是涨知识了!希望对大学生有所帮助!因为我也是学生!

  • 你好,关于LM4811的使用本人也遇到了问题,手头上有若干块LM4811,有些工作正常,有些在启动时增益控制跟预想的有偏差,想确认是否是控制时序的问题,但查阅资料没有详细的时序图或说明,请问能否提供LM4811控制时序方面的资料吗?(包括时序图中的控制脉冲的最小时间等;shutdown从使能到非使能是否有最小控制时间间隔的要求)

x 出现错误。请重试或与管理员联系。