请问用PP3软件调节EQ后I2S 输出会对应和DAC 输出一起有曲线的变化吗?另外看到PP3的界面上有DAC CHANNEL 1/2/3/4,为什么有4路?分别怎么使用?
感谢您对TI产品的关注。我们正在核实您的问题,请等待我们的答复。
我不确定你指的是什么I2S输出,因为这是一个没有数字输出的DAC。一般来说,除非启用环回,否则没有从I2S DOUT到DAC输出的路径。如果选择“Stereo Single-ended”输出配置,则有4个输出通道。
Hi,Vivian
我说的是IC的第4脚 DOUT,我目前选的功放IC是TAS5828 I2S输入的功放。想问的问题的前面用TAD5212 通过BIQUAD 调节EQ后,TAD5212的第四脚DOUT的曲线是否有作用?还是说调BIQUAD 只能是条模拟输出?
由于这是一个DAC,双象限只会影响模拟输出。
我们现在想找模拟输出和I2S输出都有EQ曲线变化的,请帮忙看看PCM5242 是否可以,我看datasheet的第37页的GUI流程图是I2S输出可以调节EQ 曲线的,请帮忙查看并回复,谢谢。
其他芯片请重新发帖咨询。