TAS5825P: TAS5825P 功放出现保护

Part Number: TAS5825P
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5827

1、我们监控的电流为6.5A左右,TAS5825P过载电流为7.5,但我们实际测试中,经常出现保护导致喇叭不响;

2、我们在低音增强时,如何做到低音增强达到标准的同时功放不出现保护。或者说,我们增强的电流/电压达到多少阈值时,功放才不会出现保护。

3、长时间的大电流可能引起功放出现温度出现过载保护,那么时间、电流/电压这些参数和功放温度有关系吗?

  • 您好

    1.该问题是否已被确认为过电流?如果是这样,可能会有一些峰值导致过电流跳闸。

    2.TAS5825P没有标准的低音增强功能。你在用TAS5825M吗?

    3.是的,如果放大器长时间输出高功率,放大器会发热。为了有效地散热并尽可能长时间地保持这种输出功率(在进入OTSD之前),您需要有一个良好的接地布局。

  • 谢谢您的回复。

    目前不确认是过热还是电流过载引起的功放保护。我们实时监控的电流最大为6.3A左右,达到该值功放就会出现保护。从datasheet参数来看,逐周期电流限制是6.5A,过载电流对应7.5A,6.3A显然没有超过过载电流,但更接近逐周期电流限制。

    这里有2个问题:

    1、这两个电流限制有什么区别?我查资料说,为了保证音频质量,最好将电流限制在Cycle-by-Cycle Current Limit之下,这个说法是否准确?

    2、我想从前端算法进行改进,在不考虑接地布局的情况下(假设布局良好)。如果是长时间高功率过热引起的保护,那么这个时间可以量化吗或者有什么方法我可以跟踪测试功放会多久进入保护吗。另外所谓的高功率是datasheet上显示的功率吗,即17.8/14.5/38/30w.从输出的音频质量来说,THD+N = 10%的失真率不是最优选择,使用功放14.5/30w比较合理,我这样理解对吗?

      

  • 补充,

    再次采集数据如下:在6.5A左右出现保护。该值也未达到7.5的阈值,但播放了一段时间。

  • 您好

    1. 是的。CBC 的目的是限制输出功率,防止达到过载保护状态 (OCSD)。这实际上可以保证音频持续播放,而不会进入关机状态。

    2. 能否分享一下您的电路布局截图以便我快速检查?另外,您可以在数据手册中看到每个器件都标明了瞬时输出功率或连续输出功率。对于长期测试,您应该参考连续输出功率。您需要达到多大的功率?您可以考虑一下 TAS5827。

  • 电路布局我这边没办法上传,我有一个新的问题:如果电源电压是16V,经过功放之后,最大电压也是16V,那么将阻抗匹配为4欧姆,对应的电流为4A,这样就不会过载了。我可以这样理解吗

  • 您好

    该放大器的过流点为7.5安培峰值,不可配置。根据您的计算,若电源无额外峰值,4安培将是您的峰值电流。但若电流超过此值,放大器将在CBC或OC值达到前不启动任何保护机制。