This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

tlv320aic3254 PurePath Studio的问题

一、下截.PFW完成后运行 出现以下的错误:

 1. Error: MiniDSP failed to change adaptive buffer, pending bit remains set, reset target

二、LINE通道,打开EQ如果没有I2S 信号会有时会出现无声现像。

  • Hi LIAN,

    建议把你的工程发上来帮你运行一下.另外你使用的Pure Path studio 是否5.95版本?

  • Hi Roman,

       这是我的工程麻烦你了,现在现像是选择LINE通道输入,LINE输出,当没有I2S BCLK和LRCLK  DIN信号时候(在开发板上要断开这三个I2S脚和底板连接)时有时候没有输出,谢谢了。

      

    ProcessFlow1.rar
  • Hi Lian,

    工程运行没有出现你之前报的错误。相信你那边也没有这个问题了。

    你现在的问题是什么? 当没有BCLK, LRCLK, DIN,有时候没有输出?是指有的情况下有,有的情况下没有输出?不稳定的情况?

  • 多谢 Roman Wang !这个题解决了。你的邮箱是多少啊。有问题可以联系下你。

  • Hi Wang,

    控制EQ最好5个数组有什么用?

        {  0,0x9E},
        { 20,0x20},
        { 21,0xD4},
        { 22,0x39},
        { 23,0x00},

    、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

    const reg_value miniDSP_D_reg_values_192000_patch[] = {
        {  0,0x2C},
        { 36,0x7F},
        { 37,0xEF},
        { 38,0xEB},
        { 39,0x00},
        { 40,0xC0},
        { 41,0x08},
        { 42,0x0B},
        { 43,0x00},
        { 48,0x3F},
        { 49,0xEF},
        { 50,0xEB},
        { 51,0x00},
        { 56,0x7F},
        { 57,0x9E},
        { 58,0x51},
        { 59,0x00},
        { 60,0x82},
        { 61,0x8E},
        { 62,0x63},
        { 63,0x00},
        { 64,0x7B},
        { 65,0x45},
        { 66,0x08},
        { 67,0x00},
        { 68,0x7D},
        { 69,0xF0},
        { 70,0x5A},
        { 71,0x00},
        { 72,0x84},
        { 73,0x1F},
        { 74,0x2A},
        { 75,0x00},
        { 76,0x7F},
        { 77,0xCD},
        { 78,0x0C},
        { 79,0x00},
        { 80,0x81},
        { 81,0x5D},
        { 82,0x6A},
        { 83,0x00},
        { 84,0x7D},
        { 85,0x9A},
        { 86,0xDB},
        { 87,0x00},
        { 88,0x7E},
        { 89,0xE4},
        { 90,0xAE},
        { 91,0x00},
        { 92,0x82},
        { 93,0x13},
        { 94,0xD5},
        { 95,0x00},
        { 96,0x7C},
        { 97,0x41},
        { 98,0xCE},
        { 99,0x00},
        {100,0xAD},
        {101,0x72},
        {102,0x6A},
        {103,0x00},
        {104,0x5F},
        {105,0x58},
        {106,0x85},
        {107,0x00},
        {108,0x52},
        {109,0x8D},
        {110,0x96},
        {111,0x00},
        {112,0xA4},
        {113,0x65},
        {114,0xAB},
        {115,0x00},
        {  0,0x2D},
        { 56,0x7F},
        { 57,0xEF},
        { 58,0xEB},
        { 59,0x00},
        { 60,0xC0},
        { 61,0x08},
        { 62,0x0B},
        { 63,0x00},
        { 68,0x3F},
        { 69,0xEF},
        { 70,0xEB},
        { 71,0x00},
        { 76,0x7F},
        { 77,0x9E},
        { 78,0x51},
        { 79,0x00},
        { 80,0x82},
        { 81,0x8E},
        { 82,0x63},
        { 83,0x00},
        { 84,0x7B},
        { 85,0x45},
        { 86,0x08},
        { 87,0x00},
        { 88,0x7D},
        { 89,0xF0},
        { 90,0x5A},
        { 91,0x00},
        { 92,0x84},
        { 93,0x1F},
        { 94,0x2A},
        { 95,0x00},
        { 96,0x7F},
        { 97,0xCD},
        { 98,0x0C},
        { 99,0x00},
        {100,0x81},
        {101,0x5D},
        {102,0x6A},
        {103,0x00},
        {104,0x7D},
        {105,0x9A},
        {106,0xDB},
        {107,0x00},
        {108,0x7E},
        {109,0xE4},
        {110,0xAE},
        {111,0x00},
        {112,0x82},
        {113,0x13},
        {114,0xD5},
        {115,0x00},
        {116,0x7C},
        {117,0x41},
        {118,0xCE},
        {119,0x00},
        {120,0xAD},
        {121,0x72},
        {122,0x6A},
        {123,0x00},
        {124,0x5F},
        {125,0x58},
        {126,0x85},
        {127,0x00},
        {  0,0x2E},
        {  8,0x52},
        {  9,0x8D},
        { 10,0x96},
        { 11,0x00},
        { 12,0xA4},
        { 13,0x65},
        { 14,0xAB},
        { 15,0x00},
    #ifndef AIC325_COFF_ADAPTIVE_MODE_UPDATE
     {  0,0x3E},
        { 36,0x7F},
        { 37,0xEF},
        { 38,0xEB},
        { 39,0x00},
        { 40,0xC0},
        { 41,0x08},
        { 42,0x0B},
        { 43,0x00},
        { 48,0x3F},
        { 49,0xEF},
        { 50,0xEB},
        { 51,0x00},
        { 56,0x7F},
        { 57,0x9E},
        { 58,0x51},
        { 59,0x00},
        { 60,0x82},
        { 61,0x8E},
        { 62,0x63},
        { 63,0x00},
        { 64,0x7B},
        { 65,0x45},
        { 66,0x08},
        { 67,0x00},
        { 68,0x7D},
        { 69,0xF0},
        { 70,0x5A},
        { 71,0x00},
        { 72,0x84},
        { 73,0x1F},
        { 74,0x2A},
        { 75,0x00},
        { 76,0x7F},
        { 77,0xCD},
        { 78,0x0C},
        { 79,0x00},
        { 80,0x81},
        { 81,0x5D},
        { 82,0x6A},
        { 83,0x00},
        { 84,0x7D},
        { 85,0x9A},
        { 86,0xDB},
        { 87,0x00},
        { 88,0x7E},
        { 89,0xE4},
        { 90,0xAE},
        { 91,0x00},
        { 92,0x82},
        { 93,0x13},
        { 94,0xD5},
        { 95,0x00},
        { 96,0x7C},
        { 97,0x41},
        { 98,0xCE},
        { 99,0x00},
        {100,0xAD},
        {101,0x72},
        {102,0x6A},
        {103,0x00},
        {104,0x5F},
        {105,0x58},
        {106,0x85},
        {107,0x00},
        {108,0x52},
        {109,0x8D},
        {110,0x96},
        {111,0x00},
        {112,0xA4},
        {113,0x65},
        {114,0xAB},
        {115,0x00},
        {  0,0x3F},
        { 56,0x7F},
        { 57,0xEF},
        { 58,0xEB},
        { 59,0x00},
        { 60,0xC0},
        { 61,0x08},
        { 62,0x0B},
        { 63,0x00},
        { 68,0x3F},
        { 69,0xEF},
        { 70,0xEB},
        { 71,0x00},
        { 76,0x7F},
        { 77,0x9E},
        { 78,0x51},
        { 79,0x00},
        { 80,0x82},
        { 81,0x8E},
        { 82,0x63},
        { 83,0x00},
        { 84,0x7B},
        { 85,0x45},
        { 86,0x08},
        { 87,0x00},
        { 88,0x7D},
        { 89,0xF0},
        { 90,0x5A},
        { 91,0x00},
        { 92,0x84},
        { 93,0x1F},
        { 94,0x2A},
        { 95,0x00},
        { 96,0x7F},
        { 97,0xCD},
        { 98,0x0C},
        { 99,0x00},
        {100,0x81},
        {101,0x5D},
        {102,0x6A},
        {103,0x00},
        {104,0x7D},
        {105,0x9A},
        {106,0xDB},
        {107,0x00},
        {108,0x7E},
        {109,0xE4},
        {110,0xAE},
        {111,0x00},
        {112,0x82},
        {113,0x13},
        {114,0xD5},
        {115,0x00},
        {116,0x7C},
        {117,0x41},
        {118,0xCE},
        {119,0x00},
        {120,0xAD},
        {121,0x72},
        {122,0x6A},
        {123,0x00},
        {124,0x5F},
        {125,0x58},
        {126,0x85},
        {127,0x00},
        {  0,0x40},
        {  8,0x52},
        {  9,0x8D},
        { 10,0x96},
        { 11,0x00},
        { 12,0xA4},
        { 13,0x65},
        { 14,0xAB},
        { 15,0x00},
        {  0,0x9E},
        { 20,0x20},
        { 21,0xD4},
        { 22,0x39},
        { 23,0x00},
    #endif
    }

     

  • PurePath Studio  有否搞到  可否 共享一下  万分感谢  加我微信   13665176912   发个大红包给你  252408976@qq.com

  • PurePath Studio  有否搞到  可否 共享一下  万分感谢  加我微信   13665176912   发个大红包给你  252408976@qq.com