你好!最近在调试PCM3500E,发现其DAC部分,输出噪声纹波峰峰值居然高达600mV,将芯片power down之后噪声就消除了。附图是DIN输入全零时,纹波的波形特征。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!最近在调试PCM3500E,发现其DAC部分,输出噪声纹波峰峰值居然高达600mV,将芯片power down之后噪声就消除了。附图是DIN输入全零时,纹波的波形特征。

请提供一下你的电路图,CODEC的时钟若有问题,也会引起输出纹波。另外,现在的DAC输出都需要加一个RC滤波才能去掉高次谐波。
不过你的波形的确有点问题。请先提供下电路图。
对了,另外,数字地和模拟地通过BLM21PG331SN1磁珠连接,数字+3.3V和模拟+3.3V也通过BLM21PG331SN1磁珠连接。数字地和模拟地之间,电源和地之间,纹波都不过五六十毫伏的样子。
你好!问题已解决。是RC低通滤波器的问题。板子是以前旧版本的板子,RC滤波器是搭在板子上面的。可能是同事滤波器参数没选好的问题,还是焊接的问题,导致输出波形质量很差。将滤波器换成6dB带宽为5K的低通(附件原理图里的1K电阻、33nF电容),输出波形已经非常干净了。