1、应用中,当REC和PLAYBACK切换采样率时,直接改写ADC或DAC对应的OSR值和Processing Blocks模式寄存器就能生效么?看文档还有个adaptive filter的使用,没看明白。
举个例子,例如当前PLAYBACK的采样率是44.1KHz,切换歌曲,歌曲采样率变为96KHz,此时寄存器直接改写DAC的OSR值为64和Processing Blocks模式为PRB_P9是不是就可以实时生效?还需要重新软复位寄存器和重新配置一次么?(假设音频时钟已得到正确的配置)
如果以上操作可以实现,那么“用户可编程滤波器:adaptive filter”大概是在什么情况下需要使用?
2、slaa557文档第72页,图2-50,红框内的A、B可以在寄存器P0_R32_D3和D0中找到对应的设置说明,但蓝色框内C和D看遍文档也找不到对应字眼描述的寄存器,我都幻想认为同在P0_R32寄存器下的不是寄存器设置描述有误就是图有误了,请帮忙释疑。
-----------------------------------------------------------------------------