Other Parts Discussed in Thread: TAS5611A, TAS5611
最近要做一个项目,D类功放立体声输出,接8欧负载时要求功率要50W以上,查看TI芯片资料TAS5611A比较适合,但是我看到资料上面第13脚,14脚有个晶振的接口,请问这个晶振是做什么用的,需要多少MHZ比较合适?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
不是很理解这两个引脚的作用。请问下,这两个脚是否可以悬空。我是做模拟单端输入,立体声输出 的。
不是很理解这两个引脚的作用。请问下,这两个脚是否可以悬空。我是做模拟单端输入,立体声输出 的
如果TAS5611A作为slave,这个引脚就是输入引脚,需要外部提供clock。和平 说:不是很理解这两个引脚的作用。请问下,这两个脚是否可以悬空。我是做模拟单端输入,立体声输出 的
如果是master,因为TAS5611内部集成了oscillator,这个引脚就是输出,可以给外部电路提供时钟。
那我一个产品只用一个TAS5611A,那这两个脚是可以悬空的。可以这样理解吧? 谢谢回复
请帮忙看这个电路是否有问题,我焊好板第一次通电(19V/3.7A开关电源),发现开关电源立刻保护了,通电时间3秒内。查看后发现是TAS5611A脚位焊错了,第一脚焊了33脚位置。因为开关电源很快保护了,觉得IC应该没有坏,就把IC焊正。再次通电,4个输出脚电压都是6.8V。觉得IC正常工作了。但是输入信号后测量输出脚没有信号输出。IC通电1分钟后用手摸IC感觉有点温度,但是不高。测量了几个工作点电压不正常,重新拔插几次电源后发现12V电源为0V。7812稳压管温度非常高。排查后发现TAS5611A的64脚VDD对地为2欧左右。再测试5611的输出脚输出为0V。5611没有温度了。
我觉得这个板子改正IC位置后,应该还是正常的。但是不知道为什么测着就把这个芯片给烧了。不知道电路那里有问题。
麻烦TI工程师指点下,这个电路的问题和使用这个IC的主要事项。谢谢!
3.3V--5V--12V是独立的稳压电路供电的
测试板电路图