This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV320AIC3204输出1.65V时,SNR、THD+N偏大的问题

1、在使用DAC->HP时,如果Full Chip Common mode为0.9V,同时HPL和HPR的Output Common Mode也为0.9V时,

测试音频指标都没有问题,与芯片手册标称的一致。noise= -104dBu,THD+N=(L=0.006%,R=0.003%),crostalk=(L= -4dBu,R=-104dBu).

2、在使用DAC->HP时,如果Full Chip Common mode为0.9V,同时HPL和HPR的Output Common Mode为1.65V时,

测试音频指标会差很多,noise= -99dBu,THD+N= (L=0.006%,R=0.015%),Crosstalk=(L= -4dBu,R= -71dBu).

分析来看,除了噪底增大以外,串扰增大,一个通道的谐波失真增大(也可能是串扰造成的。

3、目前LDOIN采用单独供电,经过外部LDO滤波后产生3.3V给LDOIN供电,应该也没有问题。

4、以上问题现象不唯一,很多板卡都有此问题,有时是HPL的THD+N偏大,有时是HPR的THD+N偏大,请帮忙分析一下为何会有这种现象?是芯片本身在输出为1.65V时特性就是如此?还是其他原因造成的?

  • 有普遍性, 还有不确定性, 好像问题挺大.  不过也只能给点测试办法你试试.

    相信不同的板, 用的元器件应该会是相同的.

    那么器件个体差异会不会是导致问题的原因, 其中可能 LDO 的电压会是比较大的因素, 可先设法调整电压试试工作特性的变化.