Part Number: TAC5212
Other Parts Discussed in Thread: TAC5242
背景
用TAC5242 ADC测量两路信号的相差,两路用直流单端耦合,单3.3v供电
同时用DAC输出一路驱动信号到传感器
存在如下问题:
- CM参考可以用MICBIAS电阻分压MICBIAS/2,用运放跟随做直流偏置吗? 当偏置为1.375V时,1Vrms 时,Vp=1.4V时, 不是会削底吗?是不是要留余量设置偏置到1.5V?
- ADC interchannel phase mismatch +-0.01度@-6dBFS 能不能通过 Channel Phase Calibration补偿掉,?如果能补偿,补偿精度是多少?当然我们的信号在100mA级别,mismatch会是多少?