Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A
请问:
如何在PURE PATH里得到相应的PCM512X 不同参数配置代码?采样率不能选,只有44.1K和48K吗?
我打算使用MCU去配置PCM512X ,但不知道如何能得到PCM512X 不同参数配置代码。
另外,我发现采样率只有44.1K和48K时TRUE,而其他选项打灰色。是否意味着PCM512X 的miniDSP ROM只支持这两种采样率?如果不是,如何修改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A
请问:
如何在PURE PATH里得到相应的PCM512X 不同参数配置代码?采样率不能选,只有44.1K和48K吗?
我打算使用MCU去配置PCM512X ,但不知道如何能得到PCM512X 不同参数配置代码。
另外,我发现采样率只有44.1K和48K时TRUE,而其他选项打灰色。是否意味着PCM512X 的miniDSP ROM只支持这两种采样率?如果不是,如何修改?
Dear Derek,
您的意思是数字信号处理部分最高支持到48K,是否意味着也能支持32K、16K? 但是我在PURE PATH里面不能选其他更低的采样率了。
对比PCM514x,我可以选择不同的采样率支持。 我只是想知道是否PCM512x 数字信号处理部分就只能支持44.1和48K这两种采样率了?
其实如果不使用里面的DSP,我根本没必要用PCM512x,直接用PCM5100A就好了。 是这样吗?
谢谢支持!
你好:
可以用32K和16K只是需要你人工计算下EQ的数据。
PCM512X可以支持到48K,也能支持32K,16K。
还有PCM514X那个采样率可以随便选。
Dear Derek,
明白了,另外,人工计算的话,是否使用TIBQ.exe? 我之前用过这款TI的小工具,我估计可以计算BIQUAD的参数。
感谢您的支持!