Other Parts Discussed in Thread: PCM1804, PCM1793
问题:用PCM1804做音频转换,最终输出声音很难听
使用环境:用科大讯飞的TTS芯片XFS5152CE输出模拟音频到PCM1804,(TTS输出是搭载在1.5V直流上的音频信号,输出引脚串联1uF电容直连到PCM1804左声道正负引脚),PCM1804输出PCM音频直连到华为全网通模块ME909S-821mini。实测时TTS芯片输出到PCM1804引脚的音频信号很好(好听的女声),PCM1804输出到ME909S-821mini采用主模式,LRCK为16kHz,BCK为1.024mKz,测两端的信号都很好,但是通过电话接听到ME909S-821mini输出的声音很难听,而且是男声了。
目前还不确定问题在哪里,就TTS和PCM之间来检测,有几个可能,TTS输出到PCM的信号需要调制到2.5V的中心电压(已测试,无效果);TTS输出到PCM的声音信号峰值需放到2.5V。PCM和ME909S-821mini之间的问题暂时没有器件来替换查找。
希望各位大侠帮忙看看问题在哪,万分感谢
下面是PCM电路,9、10脚已拉低,因为当频率大于32kHz时,ME909S-821mini打电话会自动挂机。
TTS输出
PCM用作主模式,输出音频与ME909S-821mini直连