This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在TI的TPA32xx Analog Input Grounding for Single Ended Inputs.PDF
这个文档中的Page2中说到为了缩减成本,Op-amp使用单电源供电,由于Op-amp参考中点电压(the mid rail)是由电阻分压出来的,模拟输入部分的接地采用星形接地有利于降低失真度,那么请问目前在BTL模式下,Op-amp采用双电源供电是否可以?如果用双电源供电是否更有利于降低失真度,还需不需要采用星形接地?
Op-amp使用单电源供电,Op-amp参考中点电压(the mid rail) 由电阻分压出来.
Op-amp采用双电源供电, 不需要电阻分压的参考中点电压, 仍需要采用星形接地以有利于降低失真度
Hi Airwill
也就是op-amp可以采用双电源供电,实现Se to diff,在到功放做BTL输出。那么双电源供电时op-amp的参考点怎么取,直接取‘地’吗
输出模式选择,2N+1 及2N/1N+1在哪里选择?如何配置?是就設定M2跟M1, 2N指的昰差分輸入, 1N指的昰單端輸入,吗?
输入信号是差分还是立体声,是否两个都可以? 是看我的M2 M1 是選哪個mode吗?