This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AIC3254音频POP音及软重启音频不正常(有附件)

问题1:系统静音时发现aic3254出来的音频有随机的pop音,pop音来自右声道较强较明显。

问题2:系统软重启后音频不正常,断电重启后恢复正常。软重启时aic3254不断电,软重启时示波器量复位脚收到1ms左右的复位信号,系统起来后按照附件中配置音频芯片,出现左右声道声音不平衡音频声音很低或者音频噪音几乎无法辨识原来的声音的情况,且多次软重启都异常,只有系统断电重新上电后恢复正常,这种现象在系统长期工作的情况下比较容易出现。

问题3:长时间运行音频声音会越来越低(音量未调整),系统软重启后声音音量依然不正常,只有断电重启声音音量大小才恢复正常。

静音时音频和配置信息详见附件。

音频异常.7z
  • 按理说上电复位和和软重启的复位信号复位是一样的结果

    那么这样就判断是不是复位信号后初始化过程太快, 看看中间是否增加一段时间延迟吧

  • 猜测应该不是这个原因,复位信号后要经历uboot和kernel启动过程,这个时间段较长,要等系统起来后才开始配置的音频芯片。

    根据你的建议,我修改在系统起来后延时11s后再初始化音频芯片,正在调试中,暂时还没有复现出来(这个情况本身比较难复现)。

    长时间运行音频声音会越来越低问题依然存在。