This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TPA3110串磁珠发热的问题

Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

你好, 公司现有项目用到TPA3110D2,2.1声道,15V供电,低音电路输出用PBTL形式,输出LC滤波电路用10UH的方形屏蔽电感+105电容下地,工作基本正常,

但中高频部分用的是磁珠串102电容组成的输出滤波网络,发现在功放待机状态就发热(MUTE脚打开)在工作时更是发烫,磁珠选型考滤过饱和电流,选择用120R/0805/2.5A磁珠,与120R/1206/3A磁珠,还是有这个问题,求指导,谢谢。

  • 磁珠对较高频段的噪声具有吸收能力, 并产生热量.

    而 D 类功放由于输出的是开关信号, 会有大量高频信号, 导致磁珠发热. 可以考虑改用电感

  • 现在问题不是磁珠发热,是功放芯片发热的问题,请问一下:如果串磁珠,功放芯片(静态开MUTE有发热,工作时有点发烫是否是正常用现象),在磁珠选择型方面除了考滤饱和电流,对磁珠阻值有无要求???

  • TPA3110发热时,其对应的热焊盘是如何处理的,其对应温升有多高?

  • 正常情况不会有这样的问题,检查一下你的电路,看看输入信号为零时,输出的PWM占空比是否是50%

x 出现错误。请重试或与管理员联系。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。