This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

關於musicDET,和SMDet,的使用

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070

目前使用ic為pcm3070,

查看了pps中對於模塊的Help,無法了解怎麼使用,且不知他的輸出是什麼,是可從某暫存器是讀取偵測到的狀態,還是需用來改變gpio的狀態,來判讀呢?

目前想做的是確認i2s是否有資料進來,所以想到用這方式來判讀,還是有其他建議的方式呢?

pcm3070,是當slave的角色,應用是收到i2s,使用pcm3070放出來,有時會發生,突然就沒聲音了,過一會兒聲音又跑出來了,目前無法確認到底發生時是i2s沒送過來,還是其他原因造成的,所以打算先用det的方式,去至少先判斷i2s是正常的,請問各位有甚麼建議嗎?

  • PCM3070 是一款灵活的立体声音频编解码器,具有两个完全可编程的miniDSP 内核,用于支持器件的录音和/或重放通路中的专用算法。录音通路, 重放通路. 和数字接口.

    • 具有100dB SNR 的立体声音频DAC
    • 具有93dB SNR 的立体声音频ADC
    • 大量的信号处理选项
    • 嵌入式miniDSP
    • 6 个单端或3 个全差分模拟输入
    • Stereo Headphone Outputs
    • 立体声线路输出

    从这些描述应该能够看出其功能

  • 我不了解您回覆這內容的用意,主要是詢問PPS的模塊設定,或有啥暫存器可以讀取到我想要的資訊,謝謝