你好,
我选用的TPA2005D1芯片,输入电容3300pF,输入电阻150K。输出33uH(160mA)电感,1uF电容。
为什么实际测量输出波形根输入一样,并没有放大阿?
输入波形:1k,1V的音频信号。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
我选用的TPA2005D1芯片,输入电容3300pF,输入电阻150K。输出33uH(160mA)电感,1uF电容。
为什么实际测量输出波形根输入一样,并没有放大阿?
输入波形:1k,1V的音频信号。
Wenpeng Gu,您好
1. 请问输入信号是单端输入还是差分输入?请按照规格书的参考电路配置。
2. 请把输入电容改为0.22uF或1uF。
3. 请问Speaker是几欧的?请使用8欧的Speaker或电阻来测试。
谢谢。
Kevin Zhang
你好
我们用的TPA2005单端输入,输入容是1uF,两路输入电阻必须一样吗?输入电阻75k可以吗?
现象也是不放大。