Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, TMS320C6745
1.不知道DTS5.1的数据格式 使用IIS输出的话是需要3个DOUT 然后跟普通IIS一样的SCK MCK BCK么?
看datasheet里面说9211可以检测DTS等多声道信号 而且支持多声道模式 这个多声道模式输出的信号是DTS数据解码之后的数据么?
还是说只是对所接收的立体声信号的多路复制?也就是说MDOUT0-MDOUT3的数据都是一样的?
2.在多通道模式下MAIN_OUTPUT的DOUT跟MPIO_B的MDOUT是什么关系,datasheet上说是“ The DOUT pin and the MDOUT pin share the same data.”如果不是简单复制信号的话一路DOUT要怎么体现四路MDOUT????
3.如果想把PCM9211设置为master模式连接外置ADC(外置ADC配置为slaver模式)的话,只能使用MPIO_B的外置ADC模式么?
如果只能使用MPIO_B的话,那么在使用MPIO_B作为多声道输出的情况下怎么同步IIS输入输出时钟呢?
实在有点费解啊 希望有熟悉的工程师给解惑一下 先感谢啦!!!