This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3118D2信噪比和分离度低如何解决

Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

TPA3118D2应用电路是根据技术手册推荐电路使用的,只是把差分输入更改为单端输入,实际测试发现信噪比较低,在加权的情况下才70DB左右,分离度也达不到要求,才50DB左右,应用电路如下,请问除了布线方面的问题,还有哪些地方可以改善提高信噪比和分离度

  • 亲;无论A类、AB类还是D类,PCB布线决定音质和隔离度。

    你问除了PCB还有啥,就你这个电路。这个电路;除了PCB还有电磁兼容。

    如果从根上解释;电磁兼容问题实质还是超过60%是PCB问题。

    恕我直言,对于音响功放,原理图只能保证有可能出高隔离度的圊音,它是必要条件;且远不充分!只有PCB弄好了;才有机会。

    如果设计合理;就这款产品;可以达到90dB以上隔离度。

  • 对于CLASSD功放供电布线直接影响分离度,AB和CD供电必须分开供电先经过电解再到供电脚,不要在电源层直接连接

    希望对你有帮助

  • 你的电路选用了最高增益,做产品方案时用低增益并加大输入信号幅度,对信噪比有帮助。

    分离度请先确定是否输入信号分离度好。另50DB分离度是整个带内都差?