Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106, REG102, REG101
请问一下技术支持
我前一个帖子写了目前初始化aic3106的步骤,没有人回复我这里再简化一点提问题。
www.deyisupport.com/.../352176.aspx
我们的逻辑结构是这样的,接了2路单声道的mic信号到line1的左右通道,然后通过LOUT和ROUT输出。
目前经过配置目前主时钟,位时钟,帧时钟都是正常的。但是DOUT和DIN没有数据。
lin1配置的是19和22寄存器。
LOUT ROUT配置的是82 86 92 93寄存器。
我目前的疑问是,输入的两路信号都是mic接入的,我寄存器是否要配置成mic,但是数据手册里面没有mic1L和mic1R在哪里设置。还是mic1L/line1L是一个意思?